This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQSTUDIO API、编程脚本

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ40Z50, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159084/ev2400-bqstudio-api-programming-script

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350-R1BQ40Z50BQ78350

你好、  

我在一段时间前的锁定线程中看到了类似的问题。  

回复:

"大家好。

我正在尝试使用 BQ Studio 进行集成、但我不知道是否存在一种从外部应用程序执行 BQStudio 或运行脚本仅用于在监测计中执行编程的方法。

此外、我还找到了一些培训视频、其中提到了某种监测计 API、但我没有找到该 API。 如果有人知道该 API 的位置、我会很感激

提前感谢您的帮助和关注。"

这些问题已在私人邮件中得到解答、锁定的线程无法再与之交互。 我正在寻找相同的东西、因此我创建了一个新线程。  

谢谢你。

OscarP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    bqStudio 多年来不断变化。 当前建议的方法是从 bqStudio 创建 Flashstream 文件(*。fs)文件。 这些文件包含用于编程的脚本、可供您选择的任何外部程序轻松使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、这是最有趣的。 是否有有关如何创建这些闪存流文件的指南或您可以为我提供的任何指针?  

    以及如何将 Flashstream 文件编程到 SMBus 目标中。

    谢谢、

    操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两年多前从另一个线程中获取。

    BQStudio 中当前不支持 BQ78350-R1的闪存流。 srec 是唯一可以生成的文件。

    我认为 BQStudio 中的"Firmware"选项卡下的 BQ40Z50可能具备此功能。"

    我想知道、该功能是否已进入 BQStudio 下的 BQ78350。 我可以从 TI.com 下载的最新版本似乎无法执行任何类似操作。 我在"Firmware"选项卡中进行了搜索。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    遗憾的是、bq78350-R1不支持闪存流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 现在、您能回答我原来的问题吗? 有人会如何处理 Bq78350-Rx 的制造编程? 成本不是问题。 这不是一个困难的问题。 我们已对 TI 产品进行了大量投资、其不良文档记录使我们对我们的决策提出质疑

    操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    bq78350或 bq78350-R1由 TI 进行预编程。 唯一需要完成的"编程"是写入数据闪存。 可以使用 TRM 中列出的命令通过 SMBus 执行此操作。

    如果我正确理解了您的问题、您需要知道如何对 bq78350进行编程。 您可以使用 TRM 中列出的 SMB 命令执行此操作。

    如果您需要有关 TRM 中任何命令的任何特定信息、请告诉我。 如果您需要任何澄清、也可以直接给我留言。