This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:LDO 和降压电路的 GND 分离

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159668/lm26480-q1-gnd-separation-for-ldo-and-the-buck-circuit

器件型号:LM26480-Q1

您好!  

我目前正在使用 LM26480-Q1设计电源电路、对此芯片的 GND 分离有疑问。  

由于该芯片具有内核接地(GND_C)、LDO 接地(GND_L)和开关 GND (GND_SW1、GND_SW2)引脚、因此建议该芯片的 GND 连接是什么? 我是否应该将 LDO 电路 GND 和降压电路 GND 分开,然后在一个点上与网捆扎在一起? 或者、我是否应该仅使用该 GND_L 来实现 LDO 反馈的低噪声 GND、使用核心 GND 来实现降压反馈的低噪声 GND、并将其绑定到 SW GND?  

此致,

Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tsugumi、

     请参阅 其数据表中的"11.1布局指南"和"11.2布局示例"部分。

     通常、 内核接地(GND_C) 和 LDO 接地(GND_L)可以连接在一起、 并且开关 GND 应该 分离、因为它可能具有更高的降压开关导致的噪声;然后在远离 开关节点和电感器的单点将所有 GND 连接在一起。

     此外、对于最低的 DRC、使开关 GND 布线尽可能厚也很重要。  

    谢谢!

    Phil