This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求提供数据表(P/N:O9039A36AIZWSRQ1)

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158402/request-to-provide-the-datasheet-p-n-o9039a36aizwsrq1

您好!

P/N:O9039A36AIZWSRQ1
TI.com 上没有 O9039A36AIZWSRQ1的数据表。
您能否提供上述 P/N 的数据表?
因为客户(Panasonic)需要修改 PCN 的交付规格。

Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Migaki、

    我已链接以下所有 TPS659039x 器件的数据表。 您能否详细说明一下" PCN 的交货规格"的含义?

    https://www.ti.com/lit/ug/swcu175c/swcu175c.pdf

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!
    谢谢你。 但称为链接数据表的 PDF 并不完全是数据表。
    这是用户指南。 (数据表包含绝对最大额定值和电气特性、如规格、封装选项附录、封装材料信息等)
    请再说一遍。

    这次、我们将为 PCN#20200922002.2创建交付规格。
    客户是 Panasonic 公司。
    交付规范是一份经过编译的文档、其中包括原产国、数据表、标记规范、可靠性测试结果、故障率、 过程控制图等

    Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Migaki、

    抱歉。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps659039-q1.pdf

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    以防万一、让我确认一下。
    www.ti.com/.../tps659039-q1.pdf 上链接的数据表 未列出 O9039A36AIZWSRQ1的器件型号。
    第103页提供了封装选项附录、列表中不包含此器件型号。
    在此情况下、我不确定是否应使用此数据表。
    请确认是。

    Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Migaki、

    好的、感谢您的澄清。 让我在内部对几件事进行协调、明天我将与您再次会面。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Migaki、

    我确认这实际上是正确的数据表。 所有 TPS659039x 器件共用一个数据表、因为唯一在器件型号之间变化的是 OTP 配置。 对于该器件型号的所有变化、功能和参数规格是一致的。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的确认。
    对于本数据表中的 O9039A36AIZWSRQ1、应参考哪个器件型号?
    (换句话说、它与哪个器件型号相同?)

    Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Migaki、

    请参阅随附的 xls。 您可以找到 OPN 并查看其 OTP 设置。 您可以从此处查看哪些 OPN 具有与您搜索的内容类似的设置。

    e2e.ti.com/.../TPS65903x_5F00_otp_5F00_sel_5F00_guide.xlsx

    此致、

    Alex