This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:PG 迟滞与故障恢复条件间的关系

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159528/lmr43610-q1-pg-hysteresis-vs-fault-recovery-condition

器件型号:LMR43610-Q1

大家好、

您能否告知 Vout UV 故障的故障恢复条件?

数据表中对其进行了如下描述

VPGDUV + VPGHYST < VOUT <VPGDOV -VOGDHYST

VPGDUV = 89%至94.2%

VPGHYST = 1.1%至5.9%

最坏情况下的恢复电压是否可能为94.2%+ 5.9%= 100.1%?

是否有办法了解最大恢复电压?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    VOUT 的100.1%代表 VOUT 的最高可能值、PGOOD 标志将在发生 UV 故障后重新置位。  

    89%+1.1%=90.1%表示 VOUT 的最小可能值、PGOOD 标志将在发生 UV 故障后重新置位。  

    在 UV 故障电路跳闸后、LMR43610-Q1将等待输出电压 VOUT 处于所需输出电压的90.1%至100.1%之间、以将电源正常标志置为有效。  

    此致、

    Harrison Overrurf