This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:CFF 电容

Guru**** 2521030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159663/lmr51430-cff-cap

器件型号:LMR51430

您好!

我对 LMR51430YFDDCR (1.1MHz 强制 PWM)的 CFF 电容有疑问。 我在数据表中看不到任何提到它的地方。 当我使用 Webench 设计以下配置时、该电容器出现:

  • 3.3V @ 0.4A (1.24A 似乎不需要 CFF 电容)
  • 1.5V @ 0.57A

该值是如何计算的、在什么电流下需要电容? 我们对3.3V 和1.5V 电源轨使用相同值的电容器感兴趣。 这是可行的吗? 如果是、47pF 是否适用于这两者、或者是否有更好的价值?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sith、  

    webench 工具考虑了内部补偿和外部组件、并尝试优化环路响应以获得最佳的负载瞬态性能。  

    前馈电容器可以帮助实现这种优化。 通常、最好在原理图(和布局尺寸)中放置一个占位符、以便在负载需要时优化性能。  

    您可以通过工具左侧的面板禁用 CFF 优化:

    如果您希望将其作为占位符、请执行以下操作。  

    如果您有两种设计、并且希望重复使用相同的值、建议您为两个输出电压创建两个单独的 webench 设计。

    然后、您可以手动调整前馈电容值、并查看计算出的环路交叉和相位裕度值。 如果结果令人满意、您也许可以重复使用相同的值。 当您向下滚动原理图下方时、您可以在设计页面底部看到计算出的性能值。

    此致、  
    Denislav