This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13640:有关 TLVM13640的查询

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159466/tlvm13640-inquiries-about-tlvm13640

器件型号:TLVM13640

您好!

我的客户对 TLVM13640有一些疑问。

数据表中有 VOUT 的建议 Fsw 范围(表8-1)。 这是强制性的吗?

   或者、用户是否可以根据下面的公式自由设置和使用它?

    

2.在数据表中的以下公式中、Rent = 100Kohm 是否正确?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    建议的 FSW 范围表是一个粗略的指导、可适应高达36V 的完整输入电压范围并保持20-40%的电感器纹波电流。

    开关频率建议将取决于您的应用需求和设计标准(效率、热性能、解决方案尺寸等)

    是的、通常建议顶部电阻器为100k Ω 的起点。 这有助于限制从使能电阻分压器汲取的电流。 您可以选择想要固定的任何租赁值、然后根据该值计算 Renb 和 Vin。

    此致、

    Jimmy