This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:试验电路板上的稳压器电路不工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979322/lmr23625-q1-regulator-circuit-not-working-on-bread-board

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23625

我在 我们的设计中使用的是 LMR23625、该设计将15V 转换为5V。

我想使用相同的稳压器、并在试验电路板上将15V 转换为2.5V。 当在试验板上实现相同的电路时、我不会获得2.5V 输出。 您能告诉我为什么输出不是来的吗? 原理图作为附件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、

    器件是否在切换? 您是否更改了反馈分压器?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、

    我没有回听过。 如果您仍有疑问、请再次发帖。

    Sam