This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:保护建议

Guru**** 2561200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978824/tps54260-protection-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS54260TPS2384

你好。

我们  在设计中使用 TPS54260。 在现场经过一段时间后、许多终端器件会由于 TPS54260烧毁而下降。

输入电压(Vin = 48V)用于为 TPS54260供电、并用作  TPS2384上实施的 PSE 的 PoE 电压源。

下面提供了简化框图。

您可以为改善 TPS54260的保护提供什么解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦、

    请提供原理图。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我通过电子邮件向您发送了这些材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦、

    我们将继续通过电子邮件发送、我将在此处跟进我们的解决方案。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦、

    我没有通过电子邮件收到您的回复。 我将关闭此主题。

    Sam