This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池电量不足#39;未充满电

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979427/bq24650-battery-won-t-fully-charge

器件型号:BQ24650

我在2个定制板上具有完全相同的电路。  在一个电路板上、电池完全充电至~14.4V、STAT2做出相应响应。  在第二块板上、电池仅充电至12.83V、从不指示电池已充满电。  电路如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

      未充满电的电路板上 STAT1和 STAT2的状态是什么? 您是否检查过可能的故障情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT1为低电平、STAT2为高电平并持续保持这种状态。  我让电池充电一夜。  STAT 引脚不会报告哪种故障条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了我的问题--在我移动器件时 MPPSET 和 VREF 之间存在一个很小的隐蔽连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有几个问题要验证我对该 IC 功能的理解是否正确:

    STAT1和 STAT2引脚应如何响应电池检测功能?

    2.在我的设计中,电流感应电阻为0.05欧姆,以将充电电流限制在0.8A (适合于我正在充电的铅酸电池)。  根据数据表、由于终止电流为0.08A、因此它将定期进入不连续电流模式、从而使感测电阻两端的电压为4mV。  这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

    1. 理论上、在电池缺失的情况下、STAT1和 STAT2都应关闭(数据表的表2)
    2. DCM 还不错。 当充电电流的纹波过低时、它会启动以防止负电感器电流、从而导致可能的负电感器电流。 本质上、当转换器检测到电感器电流方向反转时、它会关闭两个开关 FET。 EC 表中的"Charge Termination"下指定了您所使用的感应电阻器上的4mV 电压以及精度限制。 这应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有会导致 STAT1闪烁的东西?  这就是我所看到的。  当我尝试测量 VFB 时、STAT2引脚快速闪烁、STAT1变为低电平。  我说闪烁、因为它们连接到 LED。  此外,我之前使用过的板版本运行良好--未连接时 LED 熄灭,并且指示已充电和充电正确。  在新版本中、我唯一改变的是 LED 与 STAT1和 STAT2的连接方式。  电路如下所示(第一个电路有问题、第二个电路正常-我也知道极性反转)。  我唯一改变的是用接地填充顶层和底层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

      VFB 节点对连接万用表和示波器探头很敏感。 电线/探头具有自己的电容和电感、这可能会干扰敏感反馈调节引脚。 在 VFB 节点上没有线夹时是否会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这说明了这一点!  尽管是、但在有问题的电路板上、当 VFB 上没有探针且未连接电池时、STAT1闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在未连接电池时、您能否对 VCC、SRN、PH 和 STAT1进行示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是所需的图片。  顺序为 VCC、SRN、PH、STAT1。  最后一张图片在一个捕捉中包含 PH (粉色)、SRN (蓝色)和 STAT1 (绿色)、因此您可以看到相关的时序。

    VCC

    SRN

    PH

    STAT1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

      这种行为看起来不正确。 即使没有负载、VCC 也会产生巨大的纹波、看起来会限制适配器、因此 PH 信号不符合预期。 您的输入源是否有电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路板的输入电源是3个交流/直流电流共享电源(PN:irm-90-12)。  每个电源的最大输出电流为6.7A。  您认为电流受限的原因是什么?  BTW--为了在示波器上捕获足够的信息,我必须对读数进行排序--不确定这是否会导致您看到的奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

     示波器捕获中显示的此电池缺失检测不正确。 您能否使用 EVM 测试输入源并对电池缺失方案进行示波器捕获? 我在原理图中没有发现任何不正确的地方。 数据表的图20是预期行为。