主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012、 CODECOMPOSER、 TMS570LS1224、 USB2ANY、 CCStudio
您好!
希望这只是一个我需要更改的设置...
"SPI-example"代码已根据我的需求进行了更改、在2020年7月订购的 TMS (LAUNCHXL2-TMS57012)上工作正常。
此 TMS 附带一个"黑色和红色、贴有标签的"盒子、并有40个短的引脚连接器焊接到它们上。
几个月后又买了两块板,他们没有执行代码:-/
附加电路板以白色空白盒装运、无标签、具有极长的40引脚连接器
("正常"引脚的长度至少为两倍)
当首次尝试上传代码时、两个新电路板都需要固件更新
两者都有不同的固件版本?? (3.00.00.14和 3.00.00.15)
我可以上传代码、但无法像使用"旧"代码那样进行调试。
在使用第一个 printf 进行初始化后、我甚至没有达到目标。
在一个板上、我可以"暂停-执行"、他遇到了一些中断故障。
这是目标问题吗?
我可以在 CodeComposer 中更改为不同的目标板、但都无法运行/调试代码(但测试连接正确)
放置之前的板、我可以更改、加载和调试代码、而不会出现任何问题。
如何确定 这是 TMS570LS12-24;-25;-27…… ? (如果这甚至是问题)
在任何情况下,“新” LAUNCHXL2-TMS57012xx-boards 是不同的(HW 和 SW),不能使用示例代码:-/
此致
Collin