This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:RC 引脚、用于与其他控制器同步

Guru**** 2533610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977754/tps40211-rc-pin-to-sync-with-another-controller

器件型号:TPS40211

大家好、  

我们希望就此征求您的意见。

尝试连接 RC 引脚以与另一个控制器同步、但存在问题。 在未连接同步的情况下、转换器以260kHz 的频率运行、RC 信号看起来像一个斜坡、在这里它从0V 上升到大约300mV。 当它通过以485khz 运行的 n 通道 MOSFET 连接 SYNC 时、RC 引脚实际上将变为负值约150mV、看起来斜坡几乎是反相的。

非常感谢您的参与。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的参与。  它不应变为负值、除非电路通过 FET 引入一些电感。  此外、如果 FET 未快速关闭 、则斜坡可能看起来像反相的。  您只需要那里的小信号 FET、还需要检查您的同步源驱动能力。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、感谢您的回答。

    根据我的客户、 他们使用的 FET 是 Diodes Inc.提供的 DMG1012T-7 导通延迟+上升时间为12.5ns、关断延迟+下降时间为39ns、这一速度非常快。 至于驱动 FET 的信号、它们验证了波形、并尝试连接波形发生器、在这里它们改变频率和占空比、但 RC 引脚仍然为负。

    希望得到您的帮助。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请在 RT 上不使用 FET 和与 FET 共享波形。 此外、请发送有关 FET 连接方式的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    进入到 Q8的 SYNC 信号的信号以~485kHz 的频率以大约45-50%的占空比运行。  数据表中有一条关于占空比的说明、但我甚至连接了 ARB、以相同的结果将占空比从5%一直变化到50%。

    该控制器配置为 SEPIC 转换器。

    这是未连接 SYNC 信号的 RC 引脚的波形(Q8栅极连接到 GND)。  

    使用 ARB、我将频率设置为485kHz、占空比为10%、然后将其馈送到 Q8的栅极-源极、并确认我在栅极上读取的数据 (请注意、由于 ARB 的输出端接电阻不是50欧姆、因此示波器上的电压幅值较高。 我确实注意到信号 MOSFET 的 VGS 为±6V、因此我更换了 MOSFET、甚至尝试降低 ARB 电压、结果相同)

       

    在 ARB 信号运行甚至连接默认同步信号的情况下、我们将得到一个类似于 RC 引脚上下图的波形。  当 Q8导通时、它返回~0mV、但当 Q8关断时、它下降至-300mV、然后开始斜升。

    谢谢、

    Brian Long

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请给我几天时间在实验室中检查这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、我们是否有此更新?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我们在与 MOSFET 同步时看到了类似的负电压。 MOSFET 的寄生电容会导致该负电压。 请使用双极小信号晶体管或数据表中提供的二极管方法、以保持在器件的绝对最大额定值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

     

    感谢您研究此问题。  我尝试使用 BJT (PN: MMBT3904T-7-F)、波形与使用 N 沟道 MOSFET 相同。  二极管解决方案可以工作、但它似乎不是一个好主意、因为我要加载进入其他器件的同步信号。  我必须使用1K 电阻隔离发送到 TPS40211的 SYNC 信号、因此当它复位 RC 电容器时、SYNC 引脚上不会出现死区短路。  现在波形上升至大约2V、然后 RC 电容器复位、并将信号下拉至大约300mV (同时 SYNC 信号仍然为高电平)、然后同步脉冲变为低电平后、RC 引脚也变为低电平。

    只是为了阐明它是同步的、但它似乎不是一个很好的解决方案。  我将1K 串联更改为2K、并且峰值的振幅下降至大约1.2V。  然后、我将该值更改为4.99K、它不再起作用。  相反、它看起来好像一直在尝试复位 RC 引脚、但没有足够的迟滞来保持它的复位、而只是在同步脉冲为高电平时振荡。  1K 看起来是一个可行的解决方案、但在同步脉冲上汲取5mA 电流意味着我可能应该将其缓冲。  遗憾的是、它不符合数据表所说的使用 MOSFET 或 BJT 的方式。

     

    1K 与二极管串联:  

    2K 与二极管串联:  

    4.99K 与二极管串联:  

    谢谢、

    Brian Long

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    通常、对于小信号双极晶体管、您将观察到负电压、但它应该比使用 MOSFET 时要小得多。 您使用双极晶体管观察到了多少负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    BJT 的负电压大约为120mV、略小于 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    120mV 负电压小于绝对最大额定值的一半、因此我认为这是解决您问题的最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    但信号永远不会变为正、因此它实际上不会正确同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    奇怪的是、让我在实验室中再次检查并发送测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    抱歉、错误的方向。 到目前为止、除了二极管、我还没有找到好的解决方案。

    此致、
    Brigitte