主题中讨论的其他器件: UCC27324、 UCC27714EVM-551、 UCC28180、 UCC256404
您好!
希望你们做得好。
我们将 ucc28950用作700W 设计的控制器
参考帖子链接:e2e.ti.com/.../969039
我们将单独测试控制器的栅极驱动信号。 (我们限定 了控制器的 D 信号)
(测试条件:我们没有为直流/直流板加电,我们将偏置电源连接到控制器,并测量了信号)
我们在以下阶段测量了栅极驱动信号:
阶段1:
(除法:Y 轴:5V/div,x 轴:1us/div)
阶段2:
栅极驱动器 IC 的输出
(除法:Y 轴:5V/div,x 轴:1us/div)
阶段3;
栅极信号
最初、我们观察到信号几秒钟
然后看到信号下降。
(除法:Y 轴:5V/div,x 轴:1us/div)
在所有过程中、我们观察到 MOSFET 驱动器 IC 在几秒钟内变得非常热。
我们将使用 ucc27324 MOSFET 驱动器、如600W 设计应用中所建议的那样。
您能否向我们展示栅极信号在 MOSFET 栅极上的读数波形? 我们的波形是预期的吗?
我们需要帮助解决这个问题。
谢谢你
此致
Harini Krishna