This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5560:上电时的照明行为异常

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980435/lp5560-lighting-behavior-abnormal-at-power-on

器件型号:LP5560

大家好、

我的客户使用 LP5560进行呼吸照明、他们面临无法点亮 LED 的极高故障率。

故障率约为80%。

用户条件:VDD=3.3V、CTRL=3.3V (这与 VDD 的控制序列相同) 、在故障情况下、VLED 将被钳位在100mV 左右。

它将有机会使用复位电源点亮 LED、但故障率非常高、客户 提到可以通过将电流设置调整为更高的值来正常通电、但由于这种原因、它无法为其设计提供合适的解决方案 无法在 POR 时控制 CTRL 引脚。

另一个竞争对手的默认设置电流(5mA)类似、可以正常点亮。 那么、是否有其他原因会导致该故障? 例如电源序列或任何保护技术。  谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    你对此有什么建议吗? 还是其他建议解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、在本例中能否帮助 Su。