This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36922H:有关每个 LED 通道的单个电源驱动器的查询

Guru**** 2604185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36922H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981112/lm36922h-inquiry-about-individual-power-drive-for-each-led-channel

器件型号:LM36922H

您好!

我的客户正在使用 LM36922H 开发 EPD (电子纸显示屏)。

我想用不同的功率驱动 LM36922H 的每个 LED 通道。

每个通道分别有11个和12个串联 LED、我希望两个通道以不同的功率运行。

问题1. 是否可以使用不同的功率操作两个通道?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您必须这样做、则较少 LED 灯串的功耗将会大得多、这是由内部电流阱引起的。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin

    是否可以在内部实现单独的电源控制?

    客户需要调整下面两种类型的 LED 的亮度、即暖和凉。

    1) 1)暖和凉的亮度均受控制

    2) 2)以不同的方式控制暖和冷的亮度

    3) 3)只有一个温控和冷控控制亮度

    客户电路图如下所示。

    请检查该部件是否可以进行上述控制。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、似乎需要对每个字符串进行独立控制。 此器件不支持此类引脚。

    如何选择两个 LED 驱动器分别控制每个灯串?  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的回复、我将关闭此主题、如果您有进一步的问题、请将其打开。