This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:过流保护后出现意外行为

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977592/tps56637-unexpected-behavior-after-over-current-protection

器件型号:TPS56637

大家好、

在检查 TPS56637的过流保护时、TPS56637似乎会如附件所示出现意外行为(请参阅 此处)。
您以前是否见过此问题?

[实验设置]

-输出设置为0.6V 或0.9V
-负载电流由 CC 模式电气负载缓慢上升至 OC 阈值
-在 TPS56637获得 OCP 后、电压下降并出现问题(大纹波和电流限制为2~3A)

TPS56637在 I 将 Vin 降至 UVLO 以下之前无法再消耗大电流。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我看到了您上传的波形。 这种波形在某些问题上很常见、但我无法判断是否有足够的信息用于分析。

    在此情况下、您能否提供原理图和 SW 波形? 如果可以捕获并提供电感器电流波形、这会更好。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    很抱歉、我对此问题的回答很慢。

    我从他们那里获得了一些数据(SW 节点波形和布局)、您能否检查这些数据并建议我接下来应该问他们什么? (请在 此处找到内部链接)
    但我认为波形看起来很奇怪,所以我只是要求他们重新采集。

    顺便说一下、在升高 Iout 和获取 OCP 时、您是否有任何显示电压转换的捕捉?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi-San、

    感谢您的回复。 首先、我同意您的观点、我认为范围无法正确测量数据。 但是、如果我假设两个波形的标度相同、那么我认为波形显示在这两个条件下 SW 频率几乎相同、但电压电平不同。 可能是由于某些原因、输入源电压在 OCP 之后发生变化。

    因此、请与客户再次核实波形...

    在这里、我上传了 TPS56637的 OCP 波形作为附件。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!
    感谢您在 OCP 期间共享捕获。

    我对 TPS56637的 OCP 行为有几个问题。

    1.您能告诉我打嗝脉冲输出的间隔吗?
    2.在您共享的波形中、SW 看起来是停止的、为什么、电动负载是否停止工作?

    这是我的理解、我对其行为有一些不明确的看法。 如果我的解释不正确、请指出并发表评论。
    根据数据表、TPS56637在 OCP 事件中的行为如下。

    获取逐周期 OCP、由于强制低侧 FET 导通和恒定高侧导通时间、输出将稍微脱脂。
    当输出电压降至设定值的65%以下时、该器件会在0.25ms 抗尖峰脉冲时间后转换为断续运行模式25ms。 (我没有在数据表中获得有关断续脉冲间隔的任何信息,这是25ms 吗?)
    如果在25毫秒后没有消除过流条件,会发生什么情况?
    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi-San、

    数据表中说"断续时间"为25ms、我认为这与您提到的断续脉冲间隔对应。

    2.由于触发了 UV 保护、SW 脉冲停止。 当电感器电流大于 OC 设置值时、首先触发 OCP。 在 OCP 中的关断时间内、低侧 Mos 将保持导通、直到电感器电流谷值(从低侧 Mos Rdson 的电压感应)等于设置的 OC 值。 然后导通时间将开始、它固定为一个很短的时间。 关断时间将再次开始。 这种保护是所谓的"逐周期"保护。

    使用这种 OCP、电感器谷值电流被限制为 OC 值。 此外、由于导通时间是固定的、因此电感器电流纹波将是特定的值。 因此、平均电感器电流被限制为逐周期 OCP 中的特定值。 由于输出电流 Iout>IL、输出电容将放电以提供输出电流、Vout 将减小。 输出电压降至设定值的65%以下后、将触发抗尖峰脉冲计时器。 如果欠压情况持续时间超过256us、则会触发 UV 保护。 在 UV 保护期间、SW 停止。 这也会启动自动切断与恢复过程、转换器将在自动切断与恢复时间为25ms 后尝试重新启动。

    3.如果在25ms 后没有消除 OC 条件、转换器将在 OC 负载下重新启动、这与 OC 负载下的加电过程相同。 在软启动期间、IC 将尝试为输出电容器充电、但由于 OC 保护限制、输出电压增加受到限制。 在软启动时间之后、将触发 UV 保护。 25ms 后、下一次打嗝重启将再次发生。

    如果有任何不清楚的地方、请指出、我将尽力进行解释。

    谢谢、

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew -San:

    感谢您的解释。 我几乎了解 TPS56637在 OCP 条件下的行为。

    如果可能、您能否获得显示断续操作在负载电流斜升并应用于 OCP 后发生的测量数据?

    您分享的内容显示了硬短路事件行为、 我们的客户正在检查负载电流逐渐增大时的 OCP、因此我想参考一下它在相同条件下的行为。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    您可以参考下面的波形。

    第1个波形显示负载电流快速斜升并触发 OCP。 绿色曲线是电感器电流。 当触发 OCP 时、电感器电流将通过逐周期保护限制在特定值。

    然后、输出电压(蓝色曲线)下降到低于下限阈值以实现欠压保护。 在0.25ms 抗尖峰脉冲时间后、会触发欠压保护并关闭 IC、您可以看到输出电压和电感器电流逐渐降至零。

    断续时间后、IC 将尝试重新启动、如下图所示。

    需要解释的一点是:在第1个波形中触发 OCP 之前、电流上升的压摆率可能比客户的情况略高。 但触发 OCP 后的结果和行为应该几乎相同。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    感谢您对此给予的亲切和出色的支持。 很抱歉、我的回答很慢。

    我可以理解 TPS56637在 OCP 保护后的行为、因此让我关闭此主题一次。

    如果我的客户问题不能得到解决、我可能会回来。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-San,您好!

    很抱歉、让我再请求一个有关此内容的数据。

    它们在 Vout 3.3V 条件下似乎可以看到相同的行为、但在低于0.9V 的输出条件下却是不同的。
    当输出设置为低于0.9V 时、您是否具有类似的捕捉?

    明天我想在工作台上查看这一点、但由于某些原因、似乎 EVM 未从 TI.com 发货...

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    供参考。 0.6V OCL 输出波形。

    谢谢、

    Lishuang