This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LP5036 I2C NACK

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981805/lp5036-lp5036-i2c-nack

器件型号:LP5036

大家好、

我们在 LP5036 I2C 通信上遇到问题。 重新上电后、LP5036将发生 NACK。 我知道、当 EN 从低电平变为高电平时、器件将复位。 但为什么 EC 无法写入 LP5036的寄存器?

EC 命令如下所示。

1、0x38[7-0]:FFH

2. 0x00:CHIP_EN = 1.

3. 0x02:FFH

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请先帮助解决我的困惑?

    您是否意味着在重新为 LP5036供电后、以下步骤无法成功运行?

    1. 将 FFh 写入地址0x38
    2. 向地址0x00上的 CHIP_EN 位写入1
    3. 将 FFh 写入地址0x02

    如果正确、您能否提供写赞扬和读赞扬波形?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    是的、您的描述是正确的。 我将要求客户 提供书面表扬和阅读表扬波形。 顺便说一下、我们是否有可供客户参考的示例代码?

    1. 将 FFh 写入地址0x38
    2. 向地址0x00上的 CHIP_EN 位写入1
    3. 将 FFh 写入地址0x02

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请建议客户在重新上电后先发送芯片地址。 此外、还会等待您的波形。

    您能否向客户咨询他们使用的 MCU 和编译平台?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    它们将数据发送到芯片的0x1C 地址。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我们将关闭此主题。