This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:数据刷新缓慢。

Guru**** 2567325 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981443/bq34z100-g1-the-data-refresh-slowly

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好 TI 团队

这是背接地信息  

我们在项目中使用 bq34z100-G1作为电量监测计。 微控制器将每秒从 bq34z100-G1获取数据。

在正常情况下、bq34z100-G1中的所有这些数据(电流、电池组电压、状态时间等)每秒刷新一次。 但在某些情况下、这些数据(包括状态时间)将保持恒定大约10s、然后以正常频率刷新。

PIC 1:bq34z100-G1的电流为30mA、状态时间为7。 这些数据将保持恒定大约10s。 但实际上、电池的充电电流@大约为500mA。

PIC 2:大约10秒后 、bq34z100-G1将更改为480mA、状态时间已复位为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我这种表现是否正常或有问题、以及哪种情况会导致这种情况发生、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗好、

    如果状态时间被复位、那么您有转换模式(CHG、Relax、DSG)、因此您可能需要检查您的所有阈值是否未被达到。 这些是 Chg Current Threshold、DSG Current Threshold、和 Quit Current。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢您的回复。

    我知道、如果发生模式转换、状态时间将重置、如果电池保持模式、状态时间将每秒增加1。 但我的问题是、在哪种情况下、状态时间会保持在恒定值大约10秒。  

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    是的、状态时间应该会增加、您能使用 bqStudio 和 EV2400通过 TI 工具链捕获吗? 当源站可能来自外部源(如主机 MCU 代码)时、很难对系统进行调试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢您的建议。 我们将基于 TI 工具链运行相同的测试。 同时、如果您能与我们分享您对以下问题的评论、敬请分享。 解决根本原因对我们应该非常有帮助。

    1.绩效"状态时间"保持不变是否 是期望? 如果是、请告诉我具体情况。

    2. VEN 是用于开始电池电压测量的 TRIG 信号。 如果 该信号上没有脉冲、我可以说 bq34z100-G1不工作、或者至少测量不工作。

    BR、

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    状态时间不应暂停、当进入新状态时、它将复位并将持续计数。

    当您设置了 VOLTSEL 位时、VEN 信号将处于活动状态、如果启用 VOLTSEL 时该引脚未切换、可能会出现问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    我们根据 TI 工具链(EV2400 + BatteryManagementStudio)执行同样的操作。 日志显示、即使是电池也在充电、但电流、状态时间和控制寄存器保持恒定。 大约10秒后、这些数据会刷新。  

    1.您能不能给我一些评论,为什么数据会保持不变

    2.我发现当这个问题发生时、寄存器控制总是从0x080D 变为0x000D。 这是否意味着发生了任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    我确认这很可能是固件中的错误、状态时间不应停止或在状态之间暂停。 看起来它暂时停留在循环中。

    我需要进一步调查、并在收到团队反馈时告知您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    在与固件团队进一步讨论后、我认为这可能是由于 CC 偏移校准导致的、这可能会暂停状态时间、最多需要16秒。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢您的反馈。 我还有一些问题。 如果您能与我分享您的意见、请不胜感激。

    1.燃油表启动时可能会出现此问题。 这是否意味着在 某些情况下、电量监测计将自行启动 CC 偏移校准?  我记得 、要启动 CC 偏移校准 、应使用一些串行特殊命令。

    2.考虑到电池正在充电,如果 此时开始 CC 偏移校准,在这种情况下 CC 偏移是否会改变?

    3.如果有任何其他潜在风险,例如数据或灯丝已被修改,等等?

    4.是否有办法避免出现这一问题或如何处理这一问题?

    谢谢、

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    是的、自动校准将在满足 TRM 第3.4.3节自动校准中所述的条件时启动。

    您可以尝试松开参数、以便电量监测计不会满足条件、直到可以为您的系统输入校准。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    您能否分享"TRM 第 3.4.3节自动校准"的 ME 链接? 如果电池正在充电、 但 CC 偏移校准开始、您能否确认参数不会更改?

    谢谢、

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    TRM 的链接位于产品页面上、我将在此处添加 TRM 的链接:

    www.ti.com/.../sluubw5.pdf

    测量仪表正在校准时、状态时间将暂停。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    您能告诉我如何禁用自动校准、以及是否存在禁用自动校准的风险。 谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    无法禁用自动校准功能、校准应仅在 TRM 中满足条件时进行、不应影响正常运行。 您能否再次与 bqStudio 共享捕获的日志? 看起来它可能会因论坛更新而丢失。

    此致、

    Wyatt Keller