This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR 低成本替代产品

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981704/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir-lower-cost-alternative

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好!

我正在寻找一款适用于双向升压转换器的评估板、该转换器具有电流控制和集成栅极驱动器。 LM5170EVM-BIDIR 非常适合我的应用。

但是、在12VDC 端口上的最大电压下、此评估。 电路板可传输大约3kW 的功率(60A @48VDC)。 这远远超过了我将在这个电路板上测试的额定功率。

因此、您能否建议使用功耗更低、价格更便宜且功能相同的评估板? 最大功率传输能力约为1kW 的电路板足以满足我的应用需求。

此致、
Kartavya Agarwal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    感谢您考虑使用 LM5170。  这是一种误解。  60A 适用于12V 电源轨、EVM 可支持~700W。   您的功率级别是多少?  如果700W 仍然太大、则只能使用单相。   

    该 EVM 旨在帮助您评估 LM5170的功能、如果您需要更低的功耗、您可以始终将电路缩小。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhaao、

    感谢您的澄清。 这应该起作用。 此外、我能否在输出端执行电压控制以及电流控制? 或者、我能否仅使用此 EVM 进行电流控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以进行电压控制。  为了方便您的测试、您可以参考连接的跳线设置和电路板修改。

    e2e.ti.com/.../2450.LM5170EVM_2D00_Bidir.pdf

    谢谢、

    Youhao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    您所附的文件似乎暗示了我可以通过交换电阻器 R77和 R78完全以模拟方式更改电压基准。 我是否可以通过微控制器动态更改电流和电压基准?

    根据用户指南的第3.5节、我应该联系 TI、了解如何通过 MSP431或 C2000 MCU 操作 EVM。 您能否提供客户应用支持联系号码或详尽的文档、说明如何通过 MSP431为此 EVM 动态控制电源流方向、电流基准和电压基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    要更改电压基准、您可以移除 U13、并通过 RC 滤波器将 PWM 馈入 C95。 您可以考虑使用两级 RC 滤波器来衰减纹波、而不会导致太长的延迟。

    要更改电流基准、您需要添加一个额外的运算放大器电路、并使用它来钳制 R86上的 ISETA 信号。  

    请参阅 https://www.ti.com/tool/TIDA-01168、您还可以在链接中找到固件。

    希望这能澄清。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 此外、我是否可以使用 MSP432 Launchpad 与 EVM 连接 以执行此双电流/电压控制、而不是如建议的那样使用 MSP431 Launchpad?

    还是只需坚持使用 MSP431 Launchpad 就好了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未使用 MSP432 Launchpad 进行测试、因此我不能100%确定、尽管您应该能够使用它。  但是 、我强烈建议使用 C2000。 根据几年前的初步测试、我们发现 MSP431方法的响应速度不如 C200解决方案对动态瞬变的响应速度快。  这基本上受 MSP431时钟频率和有限资源的限制。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

     这里的跳线设置和电阻器安装说明是禁用外部环路电压控制还是以模拟方式更改基准?

    如果确实如此、如何禁用 EVM 上的外部环路电压控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望数字控制来处理电压环路、则应禁用板载模拟电压环路。  如果您仍然希望使用模拟环路控制、但希望 MCU 调整电压、则只需更改电压环路基准电压。

    要完全禁用 EVM 上的输出电压环路控制、您可以移除 J36。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我可以使用 J17上的哪个引脚来发送来自 MCU 的基准电压信号、该信号将由 EVM 上实现的电压环路强制执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法通过 J17进行访问。  如前所述、 您需要移除 U13、并通过 RC 将 PWM 馈送到 C95。  U13是 EMV 的固定 Vref、您需要由 MCU 控制 Vref。