This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逆变器设计(支持和培训)

Guru**** 2283820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977844/inverter-design-support-and-training

大家好

我们 Triton 电动汽车正在开发一个太阳能、电网、发电机和电池(作为输入)、此电池被连接至一个纯正弦波变换更少的单分离相逆变器。

这些规格包括-输入电压- 120输入最大电流- 50A

输出交流电压- 230VAC/120VAC 输出最大电流- 22A/42A

交流电网频率为50Hz/60Hz。

TI 是否能够为我们提供参考设计或电路设计和原理图等设计支持。

谢谢你

此致

Triton 电动车  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thejas、

    您是否见过此设计? 这是一个很好的起点。 如果您在进入 C2000或其他器件时有任何具体问题、请随时再次发帖。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John

    我查看过这个设计。 此设计仅提供低电流规格和低功耗。

    我们正在寻找大功率设计。 我不知道现有设计是否具有高功率的任何功能。

    我们将在50A 输入电流下查看120V 直流输入电压(用于并网)、我们还将电池组在输入为210A 时的电压设置为48V。

    TI 提供的任何帮助我们支持和设计我们定制产品的可能性。

    任何投入都将是有益和感激的。

    谢谢你

    此致

    Thejas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thejas、

    抱歉、我的团队没有其他与您要求类似的设计。 我建议在 C2000 MCU 论坛上发帖。 例如、这些控制器通常用于逆变器和电机驱动器、并且可能具有其他更相似的设计。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thejas、

     请接受我对拖延答复你的真诚道歉。  我不会提出借口,但请大家明白,这不是我们的支持标准。  我已将此主题指派给主题专家、他们可以更好地回答您的问题。  你今天应该期待他的悔恨。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 C2000团队没有  与您所需内容接近的参考设计。 您似乎需要一个用于太阳能前端的 MPPT DC/DC 级 那么您需要一 个单相逆变器。 下面建议的单逆变器参考设计是我们目前唯一拥有的设计。 对于更高的功率、我们有三相逆变器参考设计。 TIDA-1606是一款5kVA 三相逆变器参考设计、将于本月末发布。

    对于 MPPT 阶段、我们拥有的唯一设计是2013年发布的非常旧的设计。 即600W MPPT DC/DC 升压、200V 输入、400V 输出。 您可以在 TI 网站上查找此内容。

    这就是我们目前所拥有的一切。

    Shamim