This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11372

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20172, LM61460, UCC28704, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980781/pmp11372

主题中讨论的其他器件:PMP20172PMP11372LM61460UCC28704UCC28782

PMP11372能否 与类似 PMP20172的电路板配合使用、以创建支持两个 Type-C 和一个 Type-A PD 系统的充电器。

如果是、您能为我提供有关相同或类似 PD 系统的参考设计吗?

谢谢、此致、
Bhushan N Chopda。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    这两种设计共同提供两个 Type C 端口。  您需要添加另一个降压转换器来提供 Type-A 输出。  

    另请参见 PMP22416。 此设计使用我们更新的 LM61460器件、可实现更高的效率、并在 Type C 端口上支持高达20V 的输出。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议使用哪种反激式转换器为 PMP22415提供直流电源?

    请注意、反激式转换器还将用作整流器电路、以将交流电转换为直流电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上取决于您的成本与效率设计目标。  如果您希望设计成本最低、我建议您使用 UCC28704 PSR 反激式控制器。  如果您想实现最高效率和最高功率密度的设计、我建议您使用我们的 UCC28782有源钳位反激式控制器。

    谢谢、

    Brian