This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:上电问题

Guru**** 2556140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981505/tps5410-power-on-issue

器件型号:TPS5410

尊敬的 TI 团队:

实际上、我们的设计适用于太阳能跟踪系统。 主电源来自状态板电网电源。 该电网电源连接到逆变器、然后连接交流/直流 Meanwell 电源(RS-100-24)。 交流/直流将仅为我们的器件生成24V 直流输出。 我们的器件最初消耗的电流为24V@400mA、常规消耗电流为24V@100mA。 我已附上交流/直流电源的数据表供您参考。

我在工业现场设计中使用了 TPS5410降压转换器、以便从24V 输入电压生成5V 和3.3V 输出。

问题:问题是、只要电网电源关闭、我们的器件也会关闭。 但是、当电网电源恢复时、我们的器件不会开启。 我们注意到、板上提供24V 输入电源、但降压转换器未开启。 意味着 TPS5410不产生输出电压(3.3V)。 因此、器件未开启。  需要手动干预(手动开-关)才能打开设备电源。

请提供适当的解决方案来解决此问题。

此致、

Mrudang

e2e.ti.com/.../RS_2D00_100_2D00_spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否尝试仅通过其他24V 直流电源打开和关闭 TPS5410、结果如何?

    您还可以监视 PH 和 ENA 的波形在加电和断电时查看波形,请参见。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们已经在24VDC 上进行了测试、我们没有遇到这个问题。 THI 问题仅在现场发生、当电源掉电后、我们没有时间线。 因此、我们无法监控 PH 和 ENA 波形。

    您是否看到设计出任何问题? 在这里、什么可能会造成问题?

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否100%或部分产品存在此问题?  我从原理图中没有看到问题,如果您可以通过电压表测量电压,则可以在施加24V 电压时检查 EN 电压。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何丹尼尔

    补偿网络计算是否存在任何问题、负载侧的 AL-EL 电容器在我们的预期用例中用于实现器件稳定性? 我们仅在现场发现了此问题、而不是在内部测试期间发现的问题。

    我能否与您联系、以获得 用例应用和 更好的理解?

    Mrudang

    +91 99252-20048

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果补偿或环路问题,则在使用24V 直流电源时会发现,环路不会因输入电源变化而改变,但  

    1、 Al-El 电容会因温度而大幅增大。

    TPS5410的输入阻抗需要与24V 直流源的输出阻抗匹配、以避免输入和输出的不匹配阻抗产生输入谐振。 但是、通过在输入端添加一个 AL-EL 电容器可以很容易地解决这个问题。

    如果没有波形来确定问题、则很难猜测问题的根本原因。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我有几个问题,请提供宝贵的答复。  

    1. 我们不认为、由于我们在 I/p 侧测量了24V、因此 O/p 和 I/p 的阻抗不匹配。 您建议在 I/p 侧添加电容器的值是多少?  
    2. 我们能否在 EN 信号上添加一个5V 的10K 上拉电阻器? 它能为我们提供帮助吗?
    3. 该器件已现场安装4-5年、在运行4-5年后、问题首次出现、并在此后重复出现。 仅由于电网电源侧的 I/p 电源开关、是否有可能对3.3输出 IC (仅 U2)产生任何 MTBF 效应? 我认为它应该同时影响 U2和 U3。 请确认。
    4. 使用 TPS5410 IC 从24V 生成3.3V 电压是否有任何问题?
    5. 您确切希望在示波器上捕获什么内容以及它将如何帮助我们? 如果您需要、我们可以使用 DMM 捕获电压值。

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会回答我在前一个回复中提出的几个问题?

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议添加一个47uF 50V AL

    2.是的,您可以尝试,至少可以检查它是否是 ENA 问题。

    3如果问题仅在使用4到5年后发生、我的问题是这个问题是100%发生还是在非常有限的数量内失败? 正如我之前建议的、请帮助了解问题波形、包括 PH、VO 和 EN。 DMM 只能检查 EN、VO 电压、无需 PH 帮助。 还有一件事是、更改新器件是否可以解决此问题?

    4.我看不到原理图上的问题。

    请参阅3.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。 我很快会检查、测试并更新您的信息。

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、等待 您的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有看到更新、我将关闭此问题、如果需要、您可以重新打开它

    谢谢