你好。 我对 LM5122设计的功率 FET 有一些看法。 我知道功率 FET 选择的实际规则:FET 的 VDS 必须比输出电压高2倍或更多。 我开发的功率转换器:输入电压9-12V、输出电压34V、功率200W、频率-300kHz。 我想、这里可以使用两个80V VDS FET。 但 WB 建议使用2个60V VDS FET 作为低侧键。 我的设计采用了2个60V VDS FET (一个作为低侧键、另一个-隐藏侧)、在这种情况下、低侧键在直流/直流转换器工作时会被消磁。 具有较低 VDS 的2并行连接低侧 FET 有哪些不同用途? 我可以在实际设计中使用它吗?
指向 WB 设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi 的链接