您好,Yichen,谢谢您的留言。 实际上、我想设计一个电路、该电路可以将20-1000mA 的电流用作3-20V 的输入、并将其发送到 STM32微控制器以执行4线测量、测量电阻直至50兆欧。 请您告诉我是否可以使用具有相同功能的 IC?
主题中讨论的其他器件: TPS55288
尊敬的 TI 团队
我希望您回答以下有关 TPS63036输入电流限制的问题。
1、平均输入电流限值由1A (典型值)指定、如下所示。 在数据表中、输入电流限制会由于输入电压而变化、
但并未说明输入电流限制会因 Ta 的变化而变化。
例如、如果温度从 Ta = 25°C 变为大约40°C、以下输入电流限制是否发生变化? ![]()
2.数据表规定、当输出电压为1.2V 或更低时、输入电流限制为400mA。 是否可以将此值识别为典型值? 此外、该值是否会根据 IC 和环境温度而变化?
在 TPS63036的情况下、当输入电流超过输入电流限值时、IC 运行(开关运行)会停止。
如果输入电流暂时超过输入电流限值、且 IC 停止工作、且电流值降至输入电流限值以下、则 IC 是否再次开始工作?
此致、
是的、奥特伊