This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:图腾柱转换器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980745/lmg3410r070-totem-pole-converter

器件型号:LMG3410R070

尊敬的先生

我使用 LMG3410R070rwht GaN 器件开发了半桥子卡。 最初、此 GaN 半桥板在升压转换器配置(同步开关)中进行了测试。 该电路板的负载高达1kW (200V 输入、400V 输出、100kHz、50%占空比、5A 输入电流)、运行正常。 现在、我们计划为1.1kW 图腾柱转换器使用相同的半桥卡。 对于50Hz 开关、使用了 STW77N65M5 MOSFET 和 UCC27714D MOSFET 驱动器的组合。  

我们在图腾柱转换器中使用了相同的半桥、但我们在 GaN 器件中看到了一些故障。 我们提供了具有120ns 死区时间的恒定占空比(50%)。 我们将获得升压输出、但故障高于150V。 此外、输出的形状也不令人满意。 已附加输出电压(绿色)的图像。 请…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    我是否可以知道通道1和通道2波形的测量位置? 对于通道2、它似乎是在直流电压之上添加的交流电压。 这是预期吗?

    您还能告诉我们您看到了什么类型的故障吗? 您能否在发生故障时捕获波形(在故障信号下降沿触发)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEA Yichi

    通道1 -交流线路感应电压

    通道2 -施加50%占空比时图腾柱转换器的开环输出电压。 输出电压不是预期的值。 这是一个问题、输出电压与交流和直流电压之和类似。

    当我们达到125V 输入时、电路板会因发热而烧坏。

    根据 TI 文档、我们获得了开关方案(正半周期和负半周期内相对于线路频率同步的50%开关)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    您能否分享该电路的原理图? 此外、GaN 的开关节点处是否有任何放大波形?

    对于电路板的损坏、您是否看到 GaN FET 受到物理损坏?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichi

    我连接了用于高频开关和低频 MOSFET 的 PWM 信号。 此外、我还将输出电压(黄色) d 开关节点电压相对于接地端进行了连接、以供您参考。 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    由于升压转换器配置在高电压下工作、我们怀疑您看到的问题与图腾柱 PFC 的控制有关。 让我尝试联系其他工程师来提供帮助。 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    很抱歉耽误你的答复。 我正在与控制团队核实他们是否有见解。 对于第一个波形、通道1是交流输入电压、但它是半正弦波。 您知道原因吗?

    此外、为了正确运行图腾柱 PFC、必须调节电感器电流、直流总线。 我们认为这个问题与操作更相关。 如果您有其他问题、请告知我们。


    此致、