This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160:有时无法启动

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, AMC1304M25, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975785/lm5160-lm5160-sometime-not-start

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: AMC1304M25TPS386000

您好!

我们在定制板上提供了应用手册 TIDU670a 的原理图。

原理图与评估板完全相同。

输入 Vin 为24V、然后产生3V (+15V/-8V)。

我们的板由带开关的24V 实验室电源供电。

但有时、当我们打开电源时、原理图的输出(转换后)为1.9V、而不是23V (+15/-8)

这种情况在一段时间后发生、为了重现、它先关闭电源再打开电源、但我想在电压输入下降至0之前。

每次都出现问题。

为了尝试理解、我进行以下测试:

-在 Vin=24V 时加电=>输出= 23V (+15/-8V)

-使用电源电位器将电源电压降至14V (这可能需要大约1、2、3秒才能缓慢降至14V)=>输出功率为1.9V =>这正常、LM5160关闭。

-现在、将电源增加到24V =>输出保持在1.9V、LM5160不再启动以产生23V (15-98V)的功率输出。

我希望我清楚、问题是:LM5160无法正常启动的原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    让我重申一下、确认我们位于同一页面:

    • 原理图与 TIDU670a 相同
    • 布局是定制板
    • VIN = 24V、VOUT = 3x (+15/-8V)、IOUT =?  
    • 24VIN 提供良好的启动(通常)、降低至14V 会导致 IC 关断。
      • 您说输出功率为1.9V。 这是变压器一次侧还是二次侧的输出电压?
    • 将电压从14V 增加到24V 不会导致 IC 再次启动。

    请检查 SS 引脚电压、FB 引脚电压和 VCC 引脚电压。

    如果 IC 关断时有1.9VOUT、则 IC 是否仍在切换? 该电压来自哪里?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    让我重申一下、确认我们位于同一页面:

    原理图与 TIDU670a 相同
    =>是的、它确实是一样的

    布局是定制板
    =>是的、这是一个定制板

    VIN = 24V、VOUT = 3x (+15/-8V)、IOUT =   
    Vin = 24V、Vout = 1x (+15/-8V - 300mA) + 3x (+15/-8V - 100mA)。   

    在3x (15/-8V - 100mA)上、只能使用 TLP5772 (高侧)控制 IGBT 栅极驱动器(每个 TLP5772上一个电源)

    1x (15V/-8V)-300mA 用于通过3个 TLP5772 (低侧)+ 3xAMC1304M25来控制 IGBT 栅极驱动器。

    在测试期间、IGBT 未运行、因此电流消耗应非常低。 根据其数据表、只有3 x AMC1304M25的最大负载约为6.5mA x 3。

    然后、我们可以说、3倍(15/-8V -100mA)时的功耗为空、1x (15/-8V -300mA) 24VIN 时的功耗最大为20mA、可提供良好的启动(通常)、降低至14V 会导致 IC 关断。

    您说输出功率为1.9V。 这是变压器一次侧还是二次侧的输出电压?
    它是+15V/-8V -300mA 上的输出电压

    将电压从14V 增加到24V 不会导致 IC 再次启动。
    1) 1)我们首先发现问题、因为我们为24V 电源供电、AMC1304的 Get 结果为空。 然后、我们检查其电源(15V)、它大约为1.9V。
    但这不会在每次上电时发生、这是随机的。
    2)然后,我们尝试关闭然后打开,而没有很长的关闭时间,然后每次都出现问题。
    3)然后我们尝试降低电压24V -> 14V (1.9V OUT),然后增加到24V => OUT 保持在1.9V。
    我假设问题发生在1、2和3上的根本原因相同。 但正常情况是1。 第2步和第3步仅用于尝试轻松重现问题。

    请检查 SS 引脚电压、FB 引脚电压和 VCC 引脚电压。

    将出现在下一条消息中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1黄色:输入电压24V

    CH2蓝色:SS 引脚

    CH3红色:FB 引脚

    CH4绿色:VCC 引脚

    屏幕编号1至5 =>有时正常、有时无。 我们可以看到什么时候它是空的、因为我们在 SS 引脚上没有噪声。

    如果24输出正常、则 SS 引脚上存在噪声。

    屏幕6:只有 CH1是24V 输出电压(15V/-8V),此时 NOK:我们可以看到开始和下降。

    屏幕7至11扩散启动正常和噪声

    CH1黄色:输入电压24V

    CH2蓝色:SW 引脚

    CH3红色:输出电压10V (初级)

    CH4绿色:VCC 引脚

    e2e.ti.com/.../Screen.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    感谢您提供波形。 SS 和 FB 看起来噪声很大。 噪声与正常运行相关联是有道理的、因为开关可能会将噪声耦合到测量中、但我希望在没有噪声的情况下查看测量结果。 您能否再次设置 VOUT OK 测试、并使用 Tip & Barrel 方法仅测量 SS 引脚、断开其他通道。 如果噪声是真实的、我需要查看布局、因为该噪声可能会导致器件无法正常运行。 如果噪声不是真实的(仅测量噪声)、那么我想确认之前的一些波形、而不存在噪声。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用询问的方法查找 SS 信号的范围。

    噪音似乎可以吗?

    e2e.ti.com/.../7268.TEK00001.TIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    是的、看起来要好得多。 如果我们假设这种方法可以清除其他波形、我们可以得出结论、VCC、SS 和 FB 看起来正常。 FB 看起来正常意味着器件正在正确调节初级输出。

    请通过在 OK 和 NOK 条件下共享 VPRI 的范围快照进行确认。

    我仍然对1.9V 的来源感到好奇。 当负载停止消耗功率时、这是从左侧充电产生的1.9V 电压、还是持续的1.9V 电压?

    请分享一个示波器截图、其中显示了 OK 和 NOK 条件下的 SW 节点。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的支持和反应。

    当 Ouptut 正常时、低于 SW 信号(黄色)和 Vpri (蓝色):

    e2e.ti.com/.../1423.TEK00002.TIF

    输出不正常时也是如此。 具有不同时基的 Scrennshot:

    e2e.ti.com/.../1122.TEK00003.TIF

    e2e.ti.com/.../TEK00004.TIF

    e2e.ti.com/.../TEK00005.TIF

    在工作时、输出转速调节器的电流为300mA:

    e2e.ti.com/.../7181.TEK00006.TIF

    不工作时(使用不同的时基)

    e2e.ti.com/.../1715.TEK00007.TIF

    e2e.ti.com/.../TEK00008.TIF

    e2e.ti.com/.../TEK00009.TIF

    正常工作时、VFB 以下:

    e2e.ti.com/.../TEK00010.TIF

    和 VSS

    e2e.ti.com/.../TEK00011.TIF

    请注意、当我们在所有 Transfo 输出端断开二极管时(电流负载为零)、我们永远不会重现问题。

    如果我们仅以300mA 的方式连接、也可以。 如果我们以100mA 的方式连接其中一个、问题就会出现。

    则启动时的负载可能会失败。 但我们可以想象、始终从零负载开始! 在我们的情况下、负载非常低(300mA 路为3 AMC1304、另一个为栅极驱动器、但在此步骤中、负载未运行、因此功耗应该非常低。)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    它看起来主输出始终在 OK 和 NOK 条件下进行调节、因此器件正在按照预期的方式处理来自 FB 的信息。 因此、显示 SW for OK 和 NOK 的波形对于 IC 所看到的情况是合理的。

    让我们比较一下变压器输出:

    OK 与 NOK

    7181.TEK00006.TIF 正常

    1715.TEK00007.TIF 不正常

    好的、有道理。 SW 变为高电平、VPRI = VIN-VOUT、该电压反映在变压器次级上的-33V 电压。 SW 变为低电平、VPRI =-VOUT、该电压反映在变压器次级上的25V。

    NOK 对我来说毫无意义。 SW 变为高电平、我们看到的行为与 OK 相同。 SW 变为低电平、我们只看到大约2.5V 反射到变压器次级、这意味着 VOUT_PRI 必须大约为1V (我们从您的波形中看不到)、或者次级输出上存在一些重负载情况、导致该电压下降。 禁用/启用是否可能导致负载消耗比常规条件更多的功率? 可能是启动浪涌电流? 您提到在没有支持此理论的二极管(无负载)的情况下启动不会有问题。

    您说"但我们可以想象始终从零负载开始!" 如果是这样、这可能是答案。 否则、请分享有关您的负载的更多信息。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "但我们可以想象、始终从零负载开始!"

    我犯了一个错误、错过了"不"! :

    "但我们无法想象总是从零负载开始!"

    我得到 VPri (蓝色)和次级二极管整流器电流。

    当确定时:

    e2e.ti.com/.../TEK00012.TIF

    e2e.ti.com/.../TEK00013.TIF

    e2e.ti.com/.../TEK00014.TIF

    当 NOK 时:

    e2e.ti.com/.../TEK00015.TIF

    e2e.ti.com/.../TEK00016.TIF

    与应用手册的唯一区别是、我们在300mA 输出上为1xAMC1304供电、一个在第一个100mA 输出上、另一个在另一个在100mA 输出上

    编辑:

    我只是尝试断开所有 AMC1304、结果是相同的。

    次级侧的电流吸收(300mA)为40mA、其中尚未使用栅极! 我不会仅向栅极驱动器解释这种电流吸收情况!

    当我降低输入功率时、输出保持在24V、但当输入大约为15.9V 时、在关断之前、整流器二极管上的电流消耗增加到80mA

    注意:栅极驱动器为 TLP5772

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我制定了以下方案:

    有了这个、一切都很好...!

    现在、我替换了 C12、它在15V 电压、300mA 输出上为22µF μ A:

    在本例中、我降低了24V 输入的功耗、然后在特定电压(约15.9V)下、我们将测量二次瞬态电压在负脉冲上正常、但正脉冲不会增加。

    因此、当输入增加时、绝不会恢复正常状态。

    如果现在我降低输入电压、那么二次转换为零、没有具有两个负脉冲和正静音的奇怪现象。

    也就是说、问题出在关断上、如果输出电压降低得太慢(由于容量)、则会出现"奇怪的行为"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    TEK00012.TIF -你说蓝色是 VPRI。 您似乎是指初级绕组上的电压、而不是标有 Vpri 的非隔离式降压输出。 它看起来是蓝色的、用于测量 SW (示波器 GND)到 Vpri (示波器信号)之间的电压。 请确认、因为您之前说过:

    当 Ouptut 正常时、低于 SW 信号(黄色)和 Vpri (蓝色):  

    1423.TEK00002.TIF

    但它看起来像黄色、是 Vpri (降压输出)、蓝色是 SW。 我认为这是一个拼写错误、因此我想确认。

    通过将 TEK00012.TIF 与 TEK00015.TIF 进行比较 、可以看出在正常状态(-40V? Vs -20V?)。 如果您按上述方法进行测量、则表示 SW 在正常状态下会升高。 只有当 VIN 在 NOK 状态下较低或 BST 电容器未充满电时、才会发生这种情况。 这些波形是否采用相同的 VIN? 如果是、请检查 C6上的电压是否约为7.5V。

    空载时为40mA、可能是齐纳/511 Ω 电阻整流器导致的。 通过移除一个或使用热像仪进行测量来确认。 如果需要、您可以通过调整 RFBT 和 RFBB 分压器来更改 Vpri 电压、从而降低此电流。 或增加齐纳二极管齐纳电压。 不过、这两种解决方案都会略微改变稳压电压。

    当 VIN 下降时、通过次级整流二极管的40mA 电流增加到80mA、这对我来说很奇怪。 我希望电源的输入电流会上升、因为 VIN 越低、占空比越高、调节越差(漏电感)、占空比就越高(图4)。 在此情况下、检查 Vpri (降压稳压输出)。 Vpri 是否会在 VIN 下降时升高? 这将导致次级输出上升、从而在齐纳/电阻稳压器中消耗更多功率。

    关于您的最后一条消息、请检查这些条件下的初级绕组电压和次级绕组电压、并查看它们是否与匝数比相匹配。 将电路从 NOK 信号追溯到您看到的第一个 OK 信号。 如果 VOUT_Secondary 为 BAD、请检查 V_PRIMARY (绕组两端)并检查 Vpri (降压稳压输出)。 然后检查 VIN (这应该是正常的)。 其中一个将是正常的、这将帮助我们找到 NOK 电压的原因。

    另请共享布局。 也可能导致问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉、我犯了一个错误。

    我的意思是:

    "我获得 Transfo 二次侧(蓝色)和二次侧二极管整流器电流。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、下面是获取以下给定图形的方法。

    -我通过将输入电压从大约14V 增加到17V (阈值大约为16V)来重现此问题。

    -对于每个信号、我在第一个信号边沿上进行 TRIG。 我无法同时获得所有信号(二次/一次)、因为基准不相同。

    -我假设触发器始终处于同一时刻、但我不确定。

    (我不会在信号描述上犯错!)

    -蓝色= VSecondary (5 - 6) -绿色表示方案输出端的电流消耗(实际电流负载为300mA)

    我们可以看到信号开始、但经过一段时间后、问题就会出现。

    以下是触发器上的相同但聚焦时间:

    -波纹为一次侧电压(2 - 1)= Vsw - Vpri:

    另一个击穿:

    重点关注启动触发器:

    -波纹为黄色= VSW、蓝色 Vpri:

    这是 Vc6 (VBST - VSW)(基准时间2ms...)

    VSS (基准时间2ms)

    实际上、当输入电压增长如此缓慢时、就会出现此问题。 (> 50ms)但在我们的环境中、如果我们有噪声、 我们可能会错过电压干扰、然后具有滤波能力、电压可能会发生变化、然后导致此问题...

    :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    请附上您的原理图和布局。 我知道您说的原理图与参考设计相同、但我想仔细检查。 布局可能会导致噪声、从而可能损害性能。

    图1:器件看起来正常调节、但电压很低。 蓝色电弧的顶部看起来稳定在10V 左右、但它应该是23V。

    图2显示了可能由于布局而产生的不规则脉冲。

    图3看起来 Vpri 调节到大约3.9V (蓝色曲线的电弧稳定在3.9V 左右)

    图片4确认图片3的评论

    图5显示了一些可能由布局引起的 runt 脉冲。

    图6 (黄色=Vpri、蓝色=Vsw?) 显示了调节至~6.3V 的 Vpri。 这应该是10.5V。 2月5日发布的照片显示 OK 和 NOK、在 Vpri 上均~6.3V。 如果可以、这与参考设计的原理图不同。

    图7这看起来很奇怪。 当器件开关时、该电压应约为7.5V。 器件是否在此示波器屏幕截图期间进行切换?

    图片8很有趣、但我需要检查这是否符合预期。 示波器探针的接地基准几乎会漂移。 或 VIN 崩溃。

    在这些波形期间、VIN 是否正常(直流稳定、无大纹波或崩溃)?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的支持。

    图6:对了,我可能会反转信号! 抱歉。 对于电压、我今天早上做了新的测量、测量10.5V。 我不知道为什么我测量的是6.3V。

    图7:我在第一个上升沿对示波器进行三角测量。 当我将输入电压从14V 增加到17V 时、这是第一个信号上升。

    VIN 由实验室电源提供。 然后、我使用电位器将电压从14V 增加到17V。

    下面是原理图:

    然后是布局:

    使用接地层:

    我负责设计电路板的同事说、所有数据表建议都没有得到尊重。

    因此、他设计了一个新的电路板以在旧电路板上进行贴片、并尝试尊重数据表的建议。

    这样、我们就会验证是否是由于 PCB 不良而导致的问题。

    请、您能否检查新 PCB 是否适合您?:

    我们认为我们可以在下周进行测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    感谢您分享这些信息。

    原理图:D36/D41/D43/D45的器件型号是多少?

    布局:另请分享次级侧布局。 除了顶层缺少接地平面外、原始的初级侧布局看上去一切正常。 新布局看起来更好。 您可以旋转顶部使能电阻器以连接到 VIN、而无需过孔、并且您也可以旋转 RON 电阻器以实现相同的操作(EN 走线位于 RON 电阻器下方)

    图6:奇怪的是、您测量的是6.3V、现在是10.5V。 这似乎是问题所在。 请尝试重新创建这个6.3V 并检查 FB 引脚以查看它是否符合预期。

    图7:我理解、但器件是否在启动电压下降期间进行开关? 由于扩展的 x 标度、很难分辨。

    您说电源是通过电位器由电源提供的。 请分享相关原理图。 它不应通过电位器、因此我想确认您的意思。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    二极管为 ES1D (在半导体上)、其速度快于文档中指示的二极管。

    下面是次级侧的布局:

    当我说"电位器"时、就是这种类型的电源、它带有集成电位器来调节输出电压和电流限制:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    次级侧布局看起来不错。

    好的、我现在了解电位器。 没关系。

    下一步是了解 pri 的情况。 有时为10.5V、有时为6.3V。 您能否确认这是否与问题相关?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确实、我不再在 Vpri 上测量6V 电压。 。

    蓝色表示输入功率电压(我用功率电位计来实现它。)

    黄色为 Pri。

    当输出功率(15V/-8V) 正常或不正常时、我始终得到10.5V

    蓝色波纹显示输入功率电压

    黄色表示 VSW。 当输出功率正常时、VSW 为方波信号(由于时间分辨率、屏幕截图中的大黄色矩形)

    当输出功率不起作用时、VSW 等于 Vpri =>大约10.5V。 如果我放大时基、我们可以看到一个方波尝试、如其他帖子中先前捕获的波形所示。

    在这次捕获中、我们可以看到第一次启动正常、然后我将电压降低到15V 阈值以下、此时芯片进入关断状态。

    之后、当输入功率再次增加时、输出不会重新启动。 我必须将输入功率降低至接近0、然后再次增大以获得良好的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    您能否确认 LM5160上的 FPWM 引脚已连接到 VCC? 请查看范围。 器件应处于强制 PWM 持续开关状态、但看起来不是。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    也可以尝试在 Vpri 上加载。 比如50mA-100mA。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 FPWM 引脚上测量、得到7、92V

    此外、我尝试在 Vpri 和 GND 之间放置120欧姆电阻、也会出现问题。

    我们明天就推出新的 PCB。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    好的、感谢您查看。 我将等待听到新 PCB 的结果。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在尝试我们的"PCB 贴片"后回来了。

    我们总是会遇到修补程序的问题。

    因此、我将数据表中给出的 RFB1和 RFB2值与我们使用的应用手册进行比较。

    在应用手册中、RFB 约为86K 和20k、在数据表中、第8.2.1.2.2章反馈电阻分压器、RFB 为2k 和3k。 不匹配比率值、因为它取决于所需的 Vpri、而是取决于总电阻器。 数据表约为5k 时、约为100k。 但它是写的;

    只要保持3:2的比率、就可以使用较高或较低的值。

    然后、我尝试将 RFB 从86k/20k 更改为8.2k/2k。 该比率近似地相同、但总电阻器的电阻值减少了10倍。

    这样、我们就解决了输入电压降至16V 以下并再次上升的问题。 多次尝试后、输出始终正确重新启动。

    但是,我们有更好的方法来产生问题。 使用实验室电源、我们将电源线插入其中。 由于联系、我们创建了一些退回的、如中继联系。 有时、我们会遇到输出功率不像以前那样启动的问题。

    然后、通过这种方式、我们总是会遇到问题。 概率较小、但始终发生。

    然后、我们再次将 RFB 电阻器减小到3.9K/1k (使用 PCB 贴片)、这会更好、但我们始终会得到误差。

    我们尝试另一项修改:当 EN/UVLO 介于0.35V 和1.24V 之间时、LM5160从待机模式恢复正常模式时、似乎会出现问题。

    然后、为了减少因电源接触而反弹、我们将10µF μ F 容量与 Rv1并联。

    这会再次执行结果、但我们始终会遇到错误。 发生的次数非常低、但我们再次得到...

    因此、我们在板上安装了基于 TPS386000的电源监控器。 如果输入功率降至15.5V 以下、则输出变为 Loes。

    因此、我们删除了 RUv1和 RUv2、并将 TPS386000输出连接到 LM5160 EN/VLO 输入。

    这样、即使在尝试10分钟后、我们也不会出错!

    然后、进行以下修改:

    -接插 PCB

    -RFB 降至3.9K/930

    -由 TPS386000控制的 EN/VLO

    我们得到正确的行为。

    我们尝试其他原型、仅进行以下修改:

    -RFB 降至3.9K/930

    -由 TPS386000控制的 EN/VLO

    -> PCB 贴片=>我们遇到错误..

    因此、PCB 贴片具有一定的重要性、但它不是唯一需要的解决方案。

    然后、我们将尝试对5个原型进行这3个修改、并在多次尝试之后测试我们是否会出错、然后返回此处。

    我不知道您对所有这些测试的看法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    很高兴您找到了减少问题发生的方法!

    更改电阻器值使我认为问题与纹波仿真/注入电路有关(TIDU670中的 RR、Cr 和 CAC)。 较小的电阻值意味着注入电路对 FB 的影响较小。 这是有道理的、因为我们看到了一些看起来不是很稳定的开关波形。 我们看到了一些跳动脉冲和不稳定的频率。 如果减小电阻器值、我想我们可能会向 FB 节点注入过多电流。 您可以尝试减小 CAC 的值或增大 RR 的值以进一步调整此子系统。

    我认为修补后的新布局上的接地层有所帮助。 当处理诸如 FB 上电压不稳定等问题时、实心 GND 平面很有用。 最好尽可能减少 GND 的移动。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将 RR 增加到27k、33k 和47k、但没有成功。

    我们已经尝试修改 CAC (增加和减少)、但没有成功。

    但我们不会同时增加 RR 和减小 CAC。

    在任何情况下、我们都会发现我们手上的2个原型为5的问题。

    首先、当我们缓慢增大输入电压时会出现问题...

    第二个问题是、当输入电压下降和快速增加时、与的"复位"信号由 TPS386000控制的速度非常快。 我观察到这个时间< 150ms 时出现问题。

    在第一个原型上、当它被阻止时、我们尝试在 EN/UVLO 引脚上进行另一个"复位"、如果该复位速度很快、则会发生问题。 如果复位时间长、则输出正常。 当输出正常时、如果我们再次进行"快速复位"、则会出现问题...

    实际上、我们需要 EN/UVLO 引脚上的"适当的长"复位时间... ??

    感谢您的交互设置和非常快速的支持。 恭喜、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    我将后退一步、重申我们所了解的内容、以便我能够将这一信息保持在我的头脑中。 从我们的所有分析来看、问题似乎在于隔离式输出未进行调节。 但初级输出是稳压的。

    当 SW 节点变为低电平时、隔离式输出会通电。 初级绕组电压为 Vpri - 0 = Vpri。 该电压乘以匝数比会在次级侧产生电压、该电压由二极管整流并存储在电容器中。 如果调节了 Vpri、但隔离输出未调节、这必须意味着 SW 不会切换为低电平(或切换为不够低)。 长时间重置将释放 Vpri、这就是长重置不会显示问题但快速重置会出现的原因。

    • 如果调节了 Vpri 并且器件处于二极管仿真模式、则 SW 不会切换为低电平。 但我们已确认器件处于 FPWM 模式(请确认)。
    • 如果器件需要为 Vpri 上的负载供电、SW 肯定会切换低电平(和高电平)。 但我们尝试向 Vpri 添加50mA-100mA 负载、但没有成功(请确认)。
    • 如果纹波注入不是很理想、SW 可能不会切换为低电平、但这只有在器件不处于 FPWM 模式时才有意义。 但您已经尝试修改了该电阻器和这些电容器、而且我们处于 FPWM 模式。 因此、这也毫无意义。
    • 或者隔离式输出负载过大。 但我们没有尝试过任何负载、我们仍然看到问题(请确认)。

    如果您确认以上所有内容、我们需要再次检查软件节点是否在问题期间切换。 如果调节了 Vpri、则必须进行切换、但我们需要确认。

    也感谢您的耐心等待。 我们将到达它的底部:)

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    • 如果调节了 Vpri 并且器件处于二极管仿真模式、则 SW 不会切换为低电平。 但我们已确认器件处于 FPWM 模式(请确认)。

    抱歉、我不知道如何检查器件是否处于 FPWM 模式?

    • 如果器件需要为 Vpri 上的负载供电、SW 肯定会切换低电平(和高电平)。 但我们尝试向 Vpri 添加50mA-100mA 负载、但没有成功(请确认)

    我们在没有负载的情况下使用50mA 的电阻负载进行了试验。 结果是相同的

    • 或者隔离式输出负载过大。 但我们没有尝试过任何负载、我们仍然看到问题(请确认)。:是的、负载对问题没有影响。

    我还想提出一些其他意见:

    -我们执行 PCB、

    -我们减少 FB 上的电阻器

    -我们将 EN/UVLO 输入连接到您的 TPS386000控制器。

    之后、当我们缓慢增大输入电压时、就会出现问题。 在示波器中、当问题发生时、我们观察链接到 EN/UVLO 的 TPS386000的输出信号、我们可以看到0V、这是正常的。

    达到触发电平电压(17V)时、TPS386000输出变为高电平。 LM5160启动.. 但仅在1ms 内、因为 TPS386000输出再次变为低电平、在4或5ms 后返回高电平....

    TPS386000是集电极开路。 存在4.7K 的上拉电阻器。

    但是、EN/UVLO 迟滞的20µA 如何相互作用?...

    我们可以看到、当我们将 TPS386000输出连接到 LM5160 EN/UVLO 时、信号会发生变化、从而导致 LM5160输出问题。

    如果我们没有在 EN/UVLO 上滑动、则输出正常。

    然后、我认为我们在 EN/UVLO 输入上必须有更好的信号。 我们本以为 TPS386000可以使用它、但事实并非如此。 可能是集电极开路输出造成的。

    我们将尝试添加逻辑"是"以使用逻辑输出驱动 EN/UVLO。。

    在您的一侧、您可能会尝试重现问题:在 GND 和 EN/UVLO 之间放置一个开关、并尝试快速打开/关闭。 这样、OUT 输出就不会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 FPWM:检查 FPWM 引脚上的电压。 如果电压大约为7.5V、则器件设置为 FPWM 模式。 还要检查开关节点。 如果开关节点仅变为高电平和低电平、则我们处于 FPWM 模式。 如果开关节点变为高电平、低电平并具有衰减的正弦波、则我们不在 FPWM 中(有关非 FPWM 操作的示例、请参阅紫色波形)。

    2.向 Vpri 添加负载:尝试将电子负载或电位计连接到输出端、并消耗100mA 和200mA 的电流。 可能50mA 还不够。

    3.隔离负载太重:好的、这不是问题。

    关于 TPS38600:

    a."LM5160  开始... 但仅在1ms 内、因为 TPS386000 输出再次变为低电平、在4或5ms 后返回高电平..." 请分享显示此连接的原理图。 如果您有一个从 TPS38600连接到 EN 上的电阻分压器的上拉电阻器、我不知道它如何导通、然后关断、然后导通、除非 TPS38600再次将其下拉。 我认为 LM5160 EN 迟滞不会导致这种情况。 我们应该重点关注导致此问题的原因、因为避免此干扰听起来可以解决此问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、我迟到了、我在度假、然后转至其他紧急项目。

    然后、我回到这个问题。

    当然、我认为问题来自输入 EN 的敏感性、输入 EN 似乎不接受其输入上的某种信号扰动。

    我想您可以尝试重现、只需使脉冲 à 1ms、然后等待1ms、然后肯定上升=>输出不会增加。

    因此、我们将此固有输入连接到 TPS386000的输出、但使用一些时间滤波器。

    请找到下载原理图的链接(由于论坛已更新、我无法访问"完整编辑器"、也无法添加随附的文档!)

    如果您可以共享此方案、这可能会很好、因为以下链接将会显示。

    https://www.dropbox.com/s/fw95ff0tmsob6ly/Scheme.png?dl=0

    信号 PFD\是 TPS386000的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A GIR、

    该线程将很快锁定、因为它已打开很长时间。 请发布另一个问题、获取有关此问题的其他帮助、以免我们被锁定。

    谢谢、

    Sam