主题中讨论的其他器件: AMC1304M25、 TPS386000
您好!
我们在定制板上提供了应用手册 TIDU670a 的原理图。
原理图与评估板完全相同。
输入 Vin 为24V、然后产生3V (+15V/-8V)。
我们的板由带开关的24V 实验室电源供电。
但有时、当我们打开电源时、原理图的输出(转换后)为1.9V、而不是23V (+15/-8)
这种情况在一段时间后发生、为了重现、它先关闭电源再打开电源、但我想在电压输入下降至0之前。
每次都出现问题。
为了尝试理解、我进行以下测试:
-在 Vin=24V 时加电=>输出= 23V (+15/-8V)
-使用电源电位器将电源电压降至14V (这可能需要大约1、2、3秒才能缓慢降至14V)=>输出功率为1.9V =>这正常、LM5160关闭。
-现在、将电源增加到24V =>输出保持在1.9V、LM5160不再启动以产生23V (15-98V)的功率输出。
我希望我清楚、问题是:LM5160无法正常启动的原因可能是什么?
谢谢