This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A1-Q1:栅极驱动器输入电压与电流消耗间的关系

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981996/ucc27524a1-q1-gate-driver-input-voltage-vs-current-draw

器件型号:UCC27524A1-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27531

我目前正在使用 IXYS ixdi604si 栅极驱动器。  该驱动器具有不同的电源电流、具体取决于数据表中所示的输入电压。

我可以使用反相输出器件 ixdn604并更改我的控制以进行补偿、但我想知道您的类似器件 ucc27524是否具有较低的电源电流、而不考虑输入电压?  我在27524数据表中找不到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    感谢您的联系。

    UCC27524是替代 ixdn604 IC 的好选择。 考虑到 INX 级需要的电流非常小、我们的驱动器的 IDD 电流应与 INX (反之亦然)信号幅度无关。  

    影响 IDD 电流的因素是 VDD 范围、开关频率等。

    如果有、请分享应用原理图(通过电子邮件、受 NDA 限制)、以帮助指导您更换 ixdn604、因为我们的驱动强度比4A 高、在1.8nF 时上升/下降和传播延迟时间更短。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试 过 UCC27524D  和  UCC27523D (反向逻辑控制)。  使用16V 电源时、静态电流为~0.25mA。  我已经尝试启用和禁用器件、但~相同的抽取。   数据表显示了由3.4V 电源供电时~100uA 的"启动电流"、但只有图表显示了较高电压下的基准电流。  我的问题是我使用其中的3个器件、因此我的静态电流接近1mA。  我需要在 uA 范围内。  是否有其他选择?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    Mamadou 目前不在办公室,他应该很快回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FJ、

    从 IDD 的角度来看、最接近的替代方案是 UCC27531、尽管它不会与之前的 IC 引脚相同、并且需要2个 IC、因为它是一个单通道驱动器。

    待机电流、如下所示、EN 悬空并连接到电源。  

    EN =浮点、IN =浮点

    VDD

    IDD (uA)

    10.

    248.

    12.

    255.

    14.

    260

    16.

    265

    18

    271.

    20.

    276.

    22.

    280

    24

    286.

    26

    302.

    28.

    307.

    30

    313.

    32

    319.

    EN = IN = VDD 高达25V (IN 和 EN max rec。 操作 电压)

    VDD

    IDD (uA)

    10.

    316

    12.

    337.

    14.

    356.

    16.

    374.

    18

    392.

    20.

    409.

    22.

    427

    24

    446

    26

     

    28.

     

    30

     

    32

     

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    -Mamadou