This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:MOSFET 半开

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981695/tps2412-mosfet-half-on

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件: TPS2413

大家好、

我的客户将两个 TPS2412用于输入 ORing 应用、请参阅数据表图10。

但是、它们遇到了一个问题、即在正常运行期间、低压总线 MOSFET 为半导通(应该为关断)、它们测量的栅极电压大约为6V (应该为0V)。

  1. 它们在这里使用 RSET = 220k Ω。 此问题是否与 RSET 有关?
  2. 如何让 低压总线的 MOSFET 关闭而不是打开一半?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户测试了两个故障电路板、数据如下。

    AC 是一条输入总线、采用 MOS Q6。

    DC 是另一条输入总线、采用 MOS Q5

    我们可以看到:

    对于第1块电路板、使用 Rset=100kohm 或 NA 可以解决问题、Q5可能会关闭(栅极电压为零)。

    对于第2块电路板、使用 Rset=1.1k Ω 可以解决问题、Q5可能会关断(栅极电压为零)、但1.1k Ω 超出范围(数据表中提到 Rset 应为1.5k Ω 至 ∞Ω。

    仍然没有找到好的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您与我们联系。 我将处理您的问题、下周初之前再与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    TPS2412具有线性栅极控制。 栅极电压经过调节、可在 FET 上保持10mV ("TPS2412正向导通和调节电压")。  

    如果您需要开/关控制、可以考虑使用 TPS2413。  

    要了解有关线性栅极控制的更多信息、请参阅"理想二极管基础知识"应用手册中的"6.1线性稳压控制与磁滞开/关控制"部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    非常感谢您的快速回复!

    还有两个问题:

    1.从客户的测试结果来看、Rset 值与栅极电压有关、您能解释一下原因吗?

    2.与 TPS2413开/关控制相比、使用 TPS2412线性控制有何不良影响? 更多功率损耗? 如果没有不良影响、客户可以继续使用 TPS2412。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    Rset 值对反向关断阈值进行编程。 由于反向关断阈值非常低、因此栅极在很少的 Rset 值下关断。 您可以使用下面的公式计算 阈值。

     

    是的、具有线性栅极控制的唯一缺点是功率损耗和压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的解释。

    我 的理解如下。

    • 当 va_c 低于 voff (由 Rset 设置)时、 栅极电压将为零、FET 将关断。
    • 当 va_c 超过10mV 时、栅极电压将为 va+10.2V (当 Vdd=12V 时)、FET 将打开。
    • 当 voff 和10mV 之间的 va_c 时、栅极电压将被线性控制、FET 将减半。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    最重要 的是、客户测得的栅极电压约为15~16V、根据我的理解、栅极电压应为 VA+10.2=22.2V。 为什么是这样? 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    是的、您在下面的理解是正确的。

    • 当 va_c 低于 voff (由 Rset 设置)时、 栅极电压将为零、FET 将关断。
    • 当 va_c 超过10mV 时、栅极电压将为 va+10.2V (当 Vdd=12V 时)、FET 将打开。
    • 当 voff 和10mV 之间的 va_c 时、栅极电压将被线性控制、FET 栅极将被调节以保持 va_c = 10mV。

    进行这些测量后的负载电流是多少? 请记住、va_c 是负载电流 x RDS (on)的函数。 在线性区域中、栅极电压将发生变化、以在 FET 上保持10mV 的 va_c。 尝试增大负载电流以查看栅极电压的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我在 EVM 板上进行了测试、结果与客户板相同。 因此这不是问题。

    感谢您的帮助!