This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62840DLCR 可用性

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978609/tps62840-tps62840dlcr-availability

器件型号:TPS62840

您好!

我可以在 TI 网站上看到 TPS62840DLCR 产品状态为"正在供货"、但也没有库存

并且没有可用的样片(DSBGA 封装的状态是相同的)。

请告诉我何时提供样片和生产器件?

谢谢

此致

Christian JAFFRE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    感谢您的提问。

    我认为最好您在客户支持中心(客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)上开一个 TT /请求

    他们应该能够为您提供有关未来供货情况的更详细信息。

    再次感谢您、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我现在将关闭此主题。

    如果您需要进一步的支持、请在下面回复。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。 有一个板正在等待状态、但客户支持人员在回答直接问题时并不是很有帮助。 回复是将我的姓名添加到网站上的"更新我"按钮、邮件将在准备就绪时发送。 这会在3周或3个月内发生吗? 我看到慕斯在5月中旬将有819个、而预计11月将有57K 个。 有些事情似乎不正确。

    您能否提供有关此部件发生什么情况的提示? 我们是否应该改用更大的封装?  或者、一位大客户是否购买了您的所有分配、这意味着在几个月内甚至更大的包裹都无法获得?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    由于需求增加、我们目前的交货周期更长。  我的建议是尽快下单、以便分配货物。 目前、对于采用较大封装的器件(TPS62841/TPS62842)、我们的交货周期更短。 如果您的电路板上没有空间限制、 我建议您切换到这些器件。

    很遗憾、我没有 任何特定数据。

    我认为客户支持应该是 解决此类问题的正确场所。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。