This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740A:启动时意外产生高电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980073/tps82740a-unexpectedly-high-voltages-at-startup

器件型号:TPS82740A

我使用 TPS82740A 仿真电源电路、如下面的 PSpice for TI 原理图所示。 预期输出电压为2V、输出电流为1mA。

输出仿真如下:

(第一个从0到0.5ms、第二个从0到20ms)

瞬态输出电压上升至5V 的极高值、输出电流上升至2mA 以上。  此外、在数据表和示例仿真文件中还明确提到器件的典型启动延迟为10ms、但在仿真中并未反映这一点。  

我将示例仿真文件中的相同 TPS82740A 瞬态模型复制 到一个全新的项目中、移除了100uF 输入电容器并在输出中连接了一个2000欧姆电阻器。

请大家引导我了解这种意外行为的原因。

谢谢、

Srinjay Bhattacharya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinjay、

    感谢您的提问。

    很遗憾、我无法看到问题中显示的图片、您能否使用插入文件图标上传这些图片?  

    谢谢、

    Stefano


    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、图像已附加到此文件。 如果还有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinjay、

    感谢您提供图片。

    如果您想仿真启动阶段、我建议您执行瞬态分析并使用脉冲电压源(从0V 开始)而不是直流电压源。 这将有助于仿真器避免在仿真开始时出现收敛错误。

    为供参考、我将仿真结果留给您:

    如果您仍有问题、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinjay、

    您是否能够运行仿真。

    还有其他问题吗?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、  

    遗憾的是、尽管使用了您规定的脉冲电压源、但这并没有解决我的问题。  

    原理图和仿真输出附在下面。

    谢谢、

    Srinjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我在脉冲电压输入中添加了20us 的延迟、并观察到输出电压在20us 之前存在、即无输入电压的输出、并且初始尖峰下降至负值(大约-2V)、这是非常意外的。

    原理图和仿真输出附在下面。

    谢谢、

    Srinjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinjay、

    感谢您提供更多信息。

    您能否尝试在仿真中插入以下参数?

    您也可以在 TI TPS82740A PSpice 未加密瞬态模型(修订版 C)中找到它 、并且可能需要正确设置 VOUT 的初始条件。

    请尝试此操作并告知我。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinjay、

    您是否能够获得正确的仿真结果?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。