This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:极低输出电流

Guru**** 2386680 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981375/ucc28634-very-low-output-current

器件型号:UCC28634

大家好、
我将 UCC28634用于 150V-265VAC 至5.00VDC @ 6A  
电路和变压器规格符合 TI webench 报告
在连接空载时、电路输出为5V  
一旦我连接电阻负载、例如10欧姆电阻器()
输出电压降至零  
我可以通过变压器上的滴答声听到可闻噪声
在这两种情况下都附加了输出电压图像
我认为即使  输出电流发生变化、控制器也不会改变 MOSFET 的 PWM 频率
我还附上电路图和变压器 报告


 e2e.ti.com/.../CoreCoilformer23.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushab、

    在原理图中、变压器的辅助绕组出现错误、同名端应位于接地点。

    请再次确认它是否是根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David
    感谢您的回答
    辅助绕组的原理图符号错误  
    我用原来的变压器交叉检查了它
     同名端接地  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushab、

    如果变压器同名可与 PCB 布局匹配、请将 CS 信号波形加倍、以查看是否触发过流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David  

    是的、触发过流
    在空载条件下、CS 引脚上的电压(相对于芯片的 GND)约为350mV
    连接负载后、电压将跳至3V  
    此外、CS 引脚上还有-35V 电压、与负载无关 、这是否正常?
    共享示波器中的所有图像


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushab、

    感谢您对 TI 的关注。

    以下是一些供您参考的注释:

    1. CS 引脚允许的最大电压为-0.3V~1.5V。 因此,如果 您在 CS 引脚上捕获到-35V 和+3V 电压。 控制器已损坏。 或者您未捕获到正确的信号。 CS 引脚波形应像具有一些尖峰的三角形。

    2.辅助绕组“点端”应连接到整流器二极管,而不是接地。

    如果您不想使用 SD 引脚、可以连接一个200k Ω 电阻器。

    4.您可以捕获 MOSFET VDS,变压器初级绕组电流。 用于分析的同一波形中的 VDD。 数据表第43页的表3列出了所有保护功能。 您可以逐个检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复
    是的、芯片确实损坏了
    即使更换芯片后、问题仍然存在
    我认为这可能是因为布局不佳或噪声  
    因此、我移除了 MOSFET 并将其安装在次级板上、并通过导线进行连接
    我在 CS 引脚上添加了一个1nF 和1k 电阻作为滤波器、但没有效果
    通过观察变压器二次侧的波形、我可以看到 MOSFET 每500ms 打开一次、然后再关闭一次
    因此它无法提供所需的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushab、

    您能否分享您捕获的一些波形,以及一些照片显示您如何进行测试?

    您能否捕获我在上次答复中提到的信号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden
    我将在得到波形后立即共享它们

    在上面您提到的第3点

    如果您不想使用 SD 引脚、可以连接一个200k Ω 电阻器。

    您能不能澄清一下、200k 电阻应上拉、下拉或悬空

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RUSHAB、

    很抱歉让你感到困惑。 SD 引脚上的电阻器应接地。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden
    感谢您的响应、我在 SD 和接地之间连接了一个200K 的电阻器、但它对输出电流没有影响

    抱歉、我没有任何隔离探针来捕获 MOSFET 的 VDS  


    但是、我断开了电路中的辅助绕组并捕获了波形
    下图是控制器在每次复位后产生的前3个脉冲
    我发现 MOSFET 导通时的波形未达到值 VIN x (NB/NP) = 345VDC x (8/50)= 55.3
    在我的观察中、它是40V、也不是平坦的  
    如数据表的图23第24页所述

    另请注意、波形正极侧的尖峰无法确定其原因  

    我想问题可能是 MOSFET 或变压器磁芯饱和不当  
    在 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fcd4n60-d.pdf 上连接 MOSET 的数据表

    谢谢  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RUSHAB:

    首先,确保变压器绕组的极性正确,否则,当 MOSFET 导通时会发生短暂的通电,从而产生非常窄的脉冲。 波形显示第一个脉冲未打开。 第2个和第3个非常窄。

    其次,请在 CS 引脚上添加 RC 滤波器,如 EVM 板设计(R=1K.C=120pF)所示,以过滤前沿消隐尖峰。 因此您将不会看到非常窄的脉冲。

    UCC28634驱动器功能足以打开您选择的 MOSFET。