This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:EN55032辐射测试失败、有助于检查布局

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981861/tlv62569a-failed-in-en55032-radiated-test-help-to-review-the-layout

器件型号:TLV62569A

您好!

我的客户 在其扬声器产品中使用了两个 TLV62569A。 5V USB 输入、3.3V 和1.8V 输出。 到目前为止、它们未通过 EN55032辐射测试。 我知道这是一个系统问题。  帮助查看 TI 器件是否存在潜在问题。  感谢您提出进一步调试的建议、以便找到此问题。  

原理图:

PCB:

  

测试中已修复:

禁用 TLV62569A、可以看到改进。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    有关改进辐射 EMI 的布局建议、请参阅随附的文件。

    另一方面、您能否让客户测量 VIN-GND 引脚和 SW-GND 引脚波形(示波器带宽设置为1GHz)?

    e2e.ti.com/.../TLV62569A_5F00_layout-proposal.pdf

    谢谢你。

    此致、

    Excel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel、

    感谢您的回复。 我将跟进您刚才所做的进一步测试。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我将等待您的反馈。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户没有1G 振荡器、因此我必须要求他们给我一个电路板来为他们测试。  您可以将其标记为"建议的解决方案"、如果我完成了测试、我将通知您。 或发布新的。  

    BTW、根据它们的引脚4波形、我可以看到边沿  振荡、 您是否有改善此情况的建议?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您的更新。

    高频噪声可归因于 VIN 和 SW 引脚。 通过在 SW 引脚和 GND 之间添加一个小电容器(数十到数百 pF)、可抑制 SW 引脚上的 HF 振铃。 但是、请注意、放置电容器可能会导致效率降低。 可以在 VIN 引脚上限制电压振铃、但它可能需要~100pF -~100nF 范围内的更高电容。 最好使用0402电容器、因为它具有较低的 ESL。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel、

        我今天刚拿到了他们的电路板、并进行了测试。 在该设计中、它们使用了两个 TLV62569A。 一个用于5V 至3.3V、另一个用于5V 至1.8V。 我使用1G BW osc 进行了测试、 下面是采集图像、很明显、SW 引脚上存在明显的 HF 振铃。 我认为一种临时改进的解决方案是添加缓冲电路。 根据波形、我没有太多经验、您是否会建议合适的 RC 值。 在本例中为。 谢谢。  

    SW 至 GND (5V 至3.3V)

    SW 至 GND (5V 至1.8V)

    VIN 纹波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel

    我找到了计算缓冲器参数的方法。 。 无需更多支持。  谢谢

    e2e.ti.com/.../calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps