This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:认证期间的 EMI 噪声

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD18540Q5B, CSD18531Q5A, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979638/lm5117-emi-noise-during-certificatio

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5BCSD18531Q5ACSD18563Q5A

大家好、我们使用 LM5117实现以下电源:18VDC 输入、42V 输出10A。 它运行良好、凉爽、稳定。 但在 EMI 认证下、我们遇到了一些问题。 我们在150至200MHz 的辐射范围内有很多噪声。 开关期间似乎存在一些过冲。 PCB 已经是具有内部接地层的4层1。 D16、D17、L4未组装。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    查看应用手册 snva803以了解 FET 和输入电容器的功率级布局。 最大限度地减小功率损耗寄生电感、因为这会影响 SW 电压过冲和振铃。 在150-200MHz 范围内、 一个从 SW 到 GND 的引导电阻器或者 RC 缓冲器也许会有所帮助。 如果您需要进一步的帮助、请发送您的原理图和布局。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      D16 D17 L5未组装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您的应用手册非常有趣、我们将为下一个设计提供帮助。 目前、我们正在尝试一些缓冲器网络、但结果很小。 在接下来的几天中、我们将尝试在高 MOS 附近添加 SoM 小型电容器。 你有其他建议吗?

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    对于噪音问题、请尝试以下操作:

    1. 将 CSD18563Q5A 用于高侧 FET (更低的开关损耗)。 此外、CSD18540Q5B 具有145nC 的极高 Qrr、这会导致150-300MHz 范围内的噪声。 对于较低的 Qrr、请尝试将 CSD18563Q5A 或 CSD18531Q5A 置于低侧位置。
    2. 如果需要、为 R150栅极电阻器安装4.7欧姆电阻器(并移除 D17)以减缓开关转换、但这会降低效率。
    3. 使用屏蔽式电感器(通常虚线端子连接到 SW、因此绕组的 VOUT 侧提供一些屏蔽)。

    以下是有关原理图的一些注释:

    1. 引导电容 C50应为100nF。 2.2nF 过低。
    2. IC 的 VIN 引脚附近无需 C82 2.2uF、100nF 就足够了。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我将尝试您的建议。

    感谢 您的合作!

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、感谢 Francesco。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我们尝试了所有提议的解决办法,但其中任何一个似乎都不是决议。 开关铜上的散热过孔可能是噪声的原因吗? 此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    问题可能是陶瓷输入电容器离 FET 太远。 尝试在 FET 附近连接0805、以查看其是否有用。

    此致、

    Tim