This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 750VDC 控制器5A 输出

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC27710, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981458/750vdc-controller-5aout

主题中讨论的其他器件:UCC2895UCC27710LM5117

你(们)好

我需要制作一个具有400至750 Vdc 输入和540 Vdc 5A 输出的直流/直流转换器、您建议使用哪种控制器?

谢谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antpnio、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 以下是 TI 提供的相移全桥控制器列表。 UCC2895没有 SR 控制、但非常适合此应用。 UCC2895的更新版本包括轻负载效率和 SR 控制。 要求是输入侧具有非常高的电压(750V)、输入电压范围小于2:1 VIN、因此占空比应该正常。 我想、如果您将频率保持在足够低的水平(~20kHz)、则可以在桥上使用 IGBT、或在初级侧使用 SiC、因为频率需要高于~20kHz。 次级侧也是高电压、5A 不应需要 SR。 高压整流器会受到 Qrr…我们从 CCM PFC 中知道这一点。 HV SiC 二极管在硬开关应用中非常出色、没有 Qrr、因此非常适合 CCM 开关。 输出…0.650V SiC 二极管上的540V 电压将会接近并可能起作用、因为应该几乎没有振铃、但仍然留下很小的裕度。 还提供1.2kV SiC 二极管、现在您有足够的裕量。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您、客户规格略有改变。

    需要降压转换器将310Vdc 降至130Vdc 15Aout。

    无需进行相移、因为客户希望尽可能减少组件数量。

    降压转换器甚至可以具有12-24V 的输入电压、然后它应该驱动 UCC27710等栅极驱动器、该驱动器随后驱动高电压 MOSFET 650V 48A。

    我们是否有应用手册来执行此操作? 例如、LM5117也具有 FB 引脚、因此非常适合。

    请告诉我、

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    由于要求不断变化、我将请您咨询来自我们的高功率驱动器(HPD)团队的专家。 来自 HPD 的人将在 EOD 星期五之前与您联系。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是否有人有机会查看上述请求? 不过、我不确定它是否符合规格中所述的 HPD。 谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我将关闭此 E2E 主题、并要求您启动新主题、以便将其适当分配给合适的支持团队。 非常抱歉、感谢您通过 E2E 进行连接-我们需要改进在线程标题或原始帖子中未提及特定器件型号的维修商。

    此致、

    Steve M