This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:我们 PCB 设计的峰值电流高于评估板上的峰值电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976362/tps63050-peak-currents-are-higher-on-our-pcb-design-than-what-is-on-the-eval-board

器件型号:TPS63050

对于 Vin=3.0-4.2V、Vout=3.6V、我们的设计与评估板(和 webench)相同。  Iout = 50uA - 30mA。

当测量50uA 至8mA 之间的系统电流(由锂聚合物电池供电、V=4V) Iout 时、峰值电流为~60mA (PFM 模式)。  当我将评估板连接到我们的 PCB (我们的升压已移除)时、峰值电流为~8mA。  尝试了解我们的峰值电流为何如此高。  请注意、两个升压转换器之间的平均值是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pamela:

    我是否可以知道该峰值电流的含义? 是启动时的浪涌电流还是稳态时的峰值电感器电流? 如果是浪涌电流、则与输入和输出电容和电感以及 PCB 布局有关。  

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在稳态期间会出现峰值。  我们的平均电流非常低、50uA - 11mA。

    在我们的系统中使用评估板:

    使用我们的板载降压/升压:

    谢谢

    Pam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pam:

    请解释延迟回复的原因。 很抱歉、我看不到您附加的图片。 请重新连接。

    此外、如果您可以共享原理图、那将非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pamela:

    是否有任何更新或问题已解决?
    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我随附了一个包含我的设计和评估板的 TPS63050示波器截图 pdf。  两个都连接了相同的负载。  和捕获是在稳态期间、MCU 和系统处于睡眠模式。

    e2e.ti.com/.../Maple-buck_2D00_boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pamela:

    抱歉、为了更好地理解、请用其含义标记这些波形。 我是否可以知道在用 EVM 板替换器件时总输入和输出电容是否相同? 当 器件在 PFM 模式下工作时、不同的输出电容会带来不同的性能。 请在比较时保持所有参数不变。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pamela:

    很久没有收到您的回复。 我想问题已经解决了。 如果没有、欢迎联系我们。

    此致、

    Yichen