This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:轻负载期间超过开关的 Vmin

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981622/tps65296-vmin-of-switch-exceeded-during-light-load

器件型号:TPS65296

在使用您的参考设计时、在轻负载条件下、该器件会在1.1V 电源轨上进入脉冲跳跃模式。 在此模式下、当开关节点进入高阻抗状态时、开关节点会按预期响铃。 在第一个环上、体底部体二极管将开关节点钳位到接地下方约1V、持续约100ns。 这就是我期望一切的行为方式。 但是、您的数据表显示、地电压低于0.3V 以上的偏移不能超过10ns。 此行为可在附件中看到(用白色圆圈标出)。 我们的客户要求 TI 提供一份声明、指出此行为不会损坏您的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

       该团队正在检查这方面的设计、并将很快返回到您的。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    附件上传失败、您能否重新上传? 另外、请分享测试点、让我回顾一下。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我不@您是否看到我的答案或是否解决了问题、我将关闭此主题、如果有更多问题、您可以发送电子邮件至 yuchang Zhang 的 tidotcom。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉上周没有回来。  我得离开了。
    我的电子邮件客户端拒绝您提供的电子邮件地址。  它实际上有虚线吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请将电子邮件发送至 yuchang-zhang@ti.com 、该电子邮件应带有破折号。 如果仍然无法正常工作、请给我发送一封 电子邮件 lishuang_zhao@ti.com、它是下划线。

    谢谢、

    Lishuang