This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:TPS63710 PSpice 仿真

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980802/tps63710-tps63710-pspice-simulation

器件型号:TPS63710

大家好、

我代表客户发布 有关 TPS63710仿真的内容。

根据客户的说法、仿真产生了一些有用的结果、但不一致、因为它在某种程度上无法预测、无法找到合理的解决方案。

此应用将输出电压设置为-3.5V、在转换器 LC 和负载之间具有并联的 LR 阻尼滤波器、可驱动由8.75欧姆电阻表示的400mA 最大负载。  

在此设计中、最好从 LR 阻尼滤波器的输出获取反馈、以实现最佳直流调节、而不是转换器 LC 的输出。  仿真有助于确定转换器稳定性所需的滤波器特性、尤其是从滤波器获取反馈时需要的阻尼。

有几个问题:

首先、对于 IC 模型、仿真通常无法在没有自动收敛的情况下找到直流工作点。    

其次、对于 CAP 引脚上大于120nF 的 CCAP 电容、有时对于较小的值、仿真根本无法找到直流输出工作电压、或者以特定方式失败; 找到0.12mS 仿真时间内的工作电压后、输出在 1ms 仿真时间的剩余时间内衰减回0V。

此外、无论 CCAP 的值如何、输出都会在0.12mS 的仿真时间内达到直流工作电压。

第三、仿真偶尔无法找到直流输出工作电压。

在下图中、L4被短路以临时将输出滤波器更改为简单的阻尼 LCR

请告诉我您的意见。

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    我的同事明天将向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回答。

    如果您需要 PSpice 原理图数据、我可以将其脱机发送、因为我无法将其附加到这里。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请发送电子邮件至 Matt Murdock、他是该部件的专家。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 张文森:

    我恐怕没有收到来自 Matt 的电子邮件回复。

    我们是否可以在该请求中获得任何帮助?

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    如果情况紧急、您可以向 Matt ad CC 发送电子邮件至 Spandana Kochrelakota (s-kochrelakota@ti.com)。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的回答。

    Matt 已经回复了我的电子邮件、并提供了很好的信息、我将与我们的客户分享这些信息。
    我们将离线继续此操作。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    因此、我们将关闭该线程。

    谢谢、

    Lishuang