This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920

Guru**** 2810855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975804/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920

我正在与 BQ7692003合作、与 LPF 合作实施 BMS 项目。 使用的外部平衡 FET (N-CH)。当我们使用5节电池时、该板工作正常。

在同一电路板中、如果我用 VC3-VC4短接连接4节电池、在应用电池并尝试为电池充电后、一切看起来都正常、
在 MCU 发送命令来平衡电池之前、电容1引脚上的电压从3.3V 降至2.3V (与外部平衡 FET 导通时的电压相同)、此时来自 CC 的数据也会导致 VCell 报告错误。

例如。
当平衡电池2时、VCell 1报告3.305V、通常应报告3.405V。 CC 报告0x0100某个时间0xFF00 (值在正负值之间摆动)、通常应报告0x0000或0xFFFF、因为没有充电和放电电流。

然后、我将硬件配置改回5节电池、结果仍然与4节电池相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是硬件问题、因为 CAP1上的电压不应下降。 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    下面是5S 原理图。  

    这是4S 原理图。  

    谢谢、

    Preechapon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将5节电池修改为4节电池的配置更改看起来是正确的。 我在该部分看不到会导致问题的问题。  

    听起来设备可能已损坏、尤其是在5节电池无法正常工作的情况下。 您是否尝试更换 IC?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     我更改了5次、结果相同。

     我可以将损坏的 IC 发送给您进行检查、它是否损坏?

     另一个问题是、当我使用电池时、订单开始逐个从电池1到电池5、这是正确的还是需要将所有电池一起应用?  

    谢谢,

    Preechapon

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、所有器件在使用5节电池时都出现了问题? 还是仅当您将电路板配置为4节电池时?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     这是我的阶跃测试、

    1.将硬件板配置为5节电池,从1-5节电池逐个应用电池,结果-->确定
    2.逐个从电池5-1中取出电池,
    3.将硬件板配置为4节电池,从电池1-5 (短电池4)逐个应用电池,结果-->故障
    4.逐个从电池5-1中取出电池,
    5.将硬件板配置为5节电池,从电池1-5逐一应用电池,结果-->故障
    6.逐个从电池5-1中取出电池,
    7.更改新 IC。
    8.将硬件板配置为4节电池,从电池1-5 (短接电池4)逐个应用电池,结果-->故障
    9.逐个从电池芯5-1中取出电池,
    10.更换新 IC。
    11.将硬件板配置为5节电池,从电池1-5逐一应用电池,结果-->确定

    谢谢、

    Preechapon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preechapon、

    当您说"失败"时、您能更详细地描述一下。 您看到的是 CAP1电压下降了。 是否仅在发送 Balance 命令时发生故障?  

    当您为4节电池配置发送 Balance 命令时、您是否修改了选择哪些电池以避免相邻电池平衡?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、失败意味着 VCAP1下降仅在我发送 Balance 命令时发生。  

    今天、我尝试将电路板上的 CAP1引脚和 REGOUT 引脚短接、结果看起来不错、我可以发送命令平衡而不会出现任何问题。

    您能否帮助确认是否可以在将来将 CAP1引脚和 REGOUT 引脚短路而不会对 IC 造成任何问题?

    谢谢、

    Preechapon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preechapon、

    真有意思。 CAP1电压应取决于 BAT 引脚电压是否稳定。 可能会研究 BAT 引脚是否拉低。 检查 BAT 引脚的滤波器组件是否靠近器件。

    我不确定将 CAP1绑定到 REGOUT 是否会导致任何其他问题。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这里是平衡单元期间的波形。

    CH1:BAT 引脚、 IC 的引脚10

    CH2:VC2引脚外部 FET 上的 Vgate。

    CH3:CAP1引脚、 IC 的引脚7

    带宽:20MHz

    如果 您有任何建议、请告诉我、

    谢谢、

    Preechapon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种行为真的很奇怪。 使用5S 配置替换器件后、您是否在 CAP1引脚上看到此行为?  

    我想知道、当您将电路板从5S 修改为4S 时、CAP1是否会短路。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

     我删除了引脚 TS 上的 C21、可以解决该问题。

    谢谢、

    Preechapon