This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:TS NTC 电阻器的选择

Guru**** 2539750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981508/bq27426-choice-for-ts-ntc-resistor

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ24726

尊敬的,

这里有一个使用 BQ27426的腕带项目、用于选择外部10kohm NTC 电阻器。  我们是否有标准?

在数据表中、我们仅看到热敏电阻"Semitec 103AT"、但它不是完整的器件型号、因此我们不清楚是否需要 Beta。

这里、我们有两个低于10千欧的 NTC 待定、建议使用哪一个? 谢谢

(1) R25C=10kohm+-1%、Beta (25/50)值=3380k+-1%;

(2) R25C=10kohm+-1%,Beta (25/85)值= 3435+-1%。  

我们真的想知道如何选择热敏电阻。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    BQ27426中使用的是103AT-2。 我计算了 Semitec 103A-2的 Beta 值、Beta (25/50)和 Beta (25/85)都与您提供的两个值相匹配。 两个 NTC 均可与监测计配合使用。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abraham、

    感谢你的帮助。 还有一个问题。 BQ24726支持多少 Ibat 电流? 换言之。 我想知道 BQ27426是否可以在智能手机应用中支持30W 充电功率、在此情况下、Max Ibat=6A、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    电流与使用的感应电阻器相关、您可以选择较小的电阻器来支持较高的电流、确保感应电压处于建议的范围内、建议的最小 Rsense 为5mΩ Ω。

    此致、

    亚伯拉罕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abraham、

    感谢您的回复、正如我们在电话上所说、请帮助确认 BQ27426可以支持的最小感应电阻器? 最大感应电压为25mV 时、就会出现这种情况。 如果我们可以在 ibat_max=6A 智能手机应用中使用 bq27426、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    建议使用的最小传感器为5mΩ μ H。 只要传感器能够处理、6A 就没有问题。

    BR、