This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:数据表和 Webench 不匹配

Guru**** 2768935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2587, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977257/lm2587-datasheet-and-webench-not-match

器件型号:LM2587
主题中讨论的其他器件: LM5157

尊敬的 TI 专家:  

我有一个基于数据表的 LM2587设计。  

在 Webench 上运行相同的参数后、结果相当可怕。  数据表中的电感器为33uH、但在 webench 中为330uH。 这是一个很大的差异、这是一个很大的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些设计之间的差异是假设允许的纹波电流。 该器件具有外部补偿、因此只要补偿适合 LC 滤波器且应用中的峰值电流不高于电流限制、就可以使用很多可能的电感器。 例如、您可以使用功率级设计器来处理外部组件:  

    您会发现两种设计都可以工作、采用33uH 电感器的设计会产生更高的电流纹波、但这通常不是一个大问题。

    Webench 似乎将电流纹波限制在10%。

    一般而言、我建议您查看 LM5157、它可能适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    WEBENCH 现已更新更改电感纹波峰值的方法。 这使您可以定义设计中允许的纹波量。 默认值将为20%、与之前相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的后续行动。