This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503EVM:LMR70503EVM 评估板不能像广告中所说的那样在-5V 下工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR70503EVM, LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977771/lmr70503evm-lmr70503evm-evaluation-boards-don-t-work-at--5v-as-advertised

器件型号:LMR70503EVM
主题中讨论的其他器件: LMR70503

购买了 LMR70503EVM 评估板、用于在-5V 电压下使用该器件测试各种负载。 该产品由 TI 设计和销售、旨在使用基于 LMR70503芯片的选择跳线产生多种输出电压。 根据文档、任何跳线都不应在输出端产生-5V 电压。 当我在没有跳线和3.3V 输入的情况下测试电路板时(随后在5V 时)、输出上没有负载、输出只会达到大约-3.6V、并且不稳定。 当将跳线放置在-2.5V 上时、似乎会产生稳定的-2.5V 电压、并且较低的输出电压(-1.5V 和-0.9V)似乎也起作用。

我认为这个电路板有故障、于是购买了第二个器件。 第二个电路板的运行方式与第一个电路板完全相同、在-5V 时不会产生稳定的输出。

我向 TI 客户支持中心创建了一个 TT、询问为什么该产品不能按广告宣传的那样工作、下面是他们所说的内容。 "我刚才说过、我们的客户支持中心无法解决您的问题、而不是整个 TI。 由于我们没有仿真条件、我们无法解决您遇到的一些实际问题。 但是、在 E2E 论坛上、有许多开发工程师可以处理这些难题。 因此、在 E2E 论坛上发帖是解决您问题的最佳方式。" 他们似乎只在您对设计进行仿真时才提供帮助、但这不是我的设计、我似乎无法向他们提供帮助。

是否有其他人看到过此问题?

我不应该期望 TI 回答有关他们自己设计的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark 先生、

    感谢您发帖。  您能否分享一些显示 SW、VIN 和 VOUT 的示波器图片?  请放大以显示几个开关周期、并缩小以在示波器屏幕上显示~100个周期?  共享时、请说明哪个示波器跟踪是哪个信号、以及您的 Vin 和负载条件。  请使用5V 输入电压和3.3V 输入电压进行测试。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图中可以看到、与 TI 设计的 LMR70503EVM 板只有两个连接(外加接地端)、 来自电源的输入被设定为3.3V 并且万用表的读取值只为-2.9V、但是应该更接近-5.0V、这是因为没有安装跳线。 输出上没有负载(万用表除外)。 请求的示波器捕获的用途是什么、因为如果观察到任何错误、那么我只会(反复地)指出这是 TI 设计的电路板? 这两个电路板均经过开箱即用测试、无需修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark 先生、

    很抱歉、您遇到了这些 EVM 的问题。 在图片上的 EVM 上、您将一些连接器焊接到了金属区域。 我不希望这会导致任何问题、但如果您在焊接这些引脚之前看到了相同的行为、或者仅在焊接这些引脚之后才观察到这种行为、那将会很有趣。

    我必须提到、每个 EVM 都在库存之前进行了测试、因此您收到的2块电路板似乎无法正常工作、这很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、感谢您的快速响应。 是的、我将一个5引脚连接器焊接到了第一个单元、以便将电路板插入到一个无焊原型板中。 请参阅上传的图像。 请注意、3个中心引脚均为接地端(因此不会使用非常中心的引脚)、外部引脚为 VIN 和 VOUT。 显微镜的放大程度远远超过该图像、并且在外部引脚上未观察到接地的焊接桥。 此外、该板的行为与另一个板完全相同、两个板的工作电压均为-2.5V 及以下。 只有-3.3V 和-5.0V 的电压下、两个电路板都无法进行调节。  

    是的、我很幸运得到了两个坏的商品。 LMR70503芯片确实是我们当前设计的完美选择(尺寸限制)、因此我真的希望这个问题能够得到解决。

    您提到过、在库存之前对每个 EVM 进行了测试、但在所有输出电压下还是仅在一个条件下进行测试? 如果是这种情况、则可能是这种情况解释了质量问题。 只能猜到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark 先生、

    感谢您澄清、您只将引脚焊接到了2个电路板中的一个。

    根据测试报告、在所有电路板上测试所有电压。 我采用了我拥有的其中一个电路板、并检查了当输入为3.3V 时它输出5V 电压。 此外、我还从库存中申请了另一个电路板、以检查这些电路板是否存在一般质量问题、但发货大约需要一周时间。

    可以帮个忙、用示波器检查输出电压吗?

    您能否在向 EN 引脚添加3.3V 电压时检查行为是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark 先生、

    我从库存中收到了 EVM、它工作正常。 我不知道为什么您的2个 EVM 无法按预期工作。 很抱歉、请重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议我购买第三个器件并重试吗? 如果是、不是、谢谢、我只会将设计更改为其他器件。  线性技术似乎有一些很好的测试选择。

    感谢所有支持。 我想我会将这个问题标记为已解决、尽管这感觉是错误的。