This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:12V、24V

Guru**** 2572255 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167, LM7480-Q1, LM74202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980951/lm5060-q1-12v-24v

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01167LM7480-Q1LM74202-Q1

尊敬的团队:

当我们的客户将 TIDA-01167更改为以下规格时、我应该在哪里更改?
输入:10-32V
直流/直流输出:9V、0.6A
标准:ISO7637-2/ISO16750-2/LV124/ SAEJ1113011/JASO-D001 D1、D2、E

此外、还有 LM7480-Q1、客户考虑成本和性能、我应该使用哪种方式?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    对于24V 系统、我建议使用 LM7480-Q1、因为它可以有效地处理未抑制的负载突降事件。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    您是否有支持我列出的有关 LM7480-Q1的标准的电路、BOM 和布局?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    我将向 LM7480-Q1工程师提供相关帮助。  有关设计示例、请参阅数据表中的第10.3.1节。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    请告诉 LM7480-Q1工程师直接联系我的电子邮件地址(请参阅我的个人资料)、如果需要新的主题帖、请告知工程师。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    如 Rakesh 所述、您可以使用 数据表第10.3.1节中指定的电路实现以下标准:ISO7637-2/ISO16750-2/ LV124。

    您能帮助我们更详细地了解 SAEJ1113011和 JASO-D001 D1、D2、E 的测试规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户告知 JASO-D001 D1、D2、E 不包括在内。
    但是 、TIDA-01167中列出了 SAEJ11130-11。  
    https://www.tij.co.jp/tool/jp/TIDA-01167
    你那不是吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    遗憾的是、我们不了解 SAEJ11130-11标准。 如果您可以分享 有关该标准测试条件的信息、我们将能够为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们与客户讨论了此规格、并决定了以下规格。
    输入:10-32V
    输出:9V、0.6A
    标准;
    - ISO7637-2
    - ISO16750-2

    您没有这些规格的参考资料吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    对于24V 系统、

     如果您需要200V 未抑制负载突降保护、可以考虑使用数据表中第10.3.1节所示的电路。 如果不需要、您可以考虑使用数据表第10.2节中所示的电路。

    对于12V 系统、

    您可以考虑使用 LM74202-Q1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的支持、

    我们的客户没有回复、但如果客户有新问题、请再次发帖。

    谢谢、此致、
    PAN-M