This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:低温和高温升压模式问题。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979950/bq25895m-low-and-high-temp-boost-mode-issue

器件型号:BQ25895M

尊敬的 TI 成员:

BQ25895m 用于升压模式(OTG 使能且 PMID=5.1V)时、且电池处于放电状态。(无适配器或 USB 输入)

我已在升压模式期间使用电阻器将 TS 输入更改为低温和高温、然后我发现 VREGN 将放电至0V、升压模式将被禁用、IC 将进入运输模式。

当 IC 处于运输模式时、我使用了 QON 引脚。 我可以通过 I2C 将 BATFET_Disable 位(REG09[5])设置为1。

但是、当 IC 从升压模式进入运输模式时、即使温度恢复正常、温度处于低温或高温状态、它也无法恢复。

但数据表如下所示、

"为了在升压模式期间提供电池保护、该器件会监控电池温度是否处于 VBCOLDx 至的范围内
VBHOTx 阈值、除非 BOOST 模式温度通过将 BHOT 位置为11来禁用。 温度为时
在温度阈值之外、升压模式和 BATFET 被禁用、BATFET_DIS 位被设置为
减小 PMID 上的泄漏电流。 一旦温度返回阈值范围内、主机便可清除 BATFET_DIS
或在 QON 引脚上提供逻辑低电平到高电平的转换以启用 BATFET 和升压模式。"

请告诉我如何解决这个问题?

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JP、

    您的测试条件是什么 、例如 PMID (PMID 引脚上的电压)、IPMID (PMID 引脚上的实际 OTG 负载)、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 当您认为器件工作异常时、您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JP、

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解析和已关闭。

    谢谢、