请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 你(们)好
客户使用 BQ25601为电池充电。 但无法充电、始终处于低功耗 PFM 模式。
寄存器设置如下:
bq25601_REG[0x0]= 0x17
bq25601_REG[0x1]=0x16
bq25601_REG[0x2]=0xa2
bq25601_REG[0x3]=0x22
bq25601_REG[0x4]=0x58
bq25601_REG[0x5]=0x9f
bq25601_REG[0x6]=0xe8
bq25601_REG[0x7]=0x4c
bq25601_REG[0x8]=0x75
bq25601_REG[0x9]=0x80
bq25601_REG[0xA]=0x80
bq25601_REG[0xb]=0x11
寄存器是否正确。
谢谢
星号