This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070的效率

Guru**** 2532440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981910/tps63070-efficiency-of-tps63070

器件型号:TPS63070

大家好、团队、

我的客户希望了解有关 TPS63070效率的更多信息。 使用该器件、并使用数据表第1页原理图中给出的电路和推荐的元件。 输入电压为3.6V、输出为3.3V。 在低电流下(约4mA)。 它们的效率约为50%。 是这样吗?

当 PS/SYNC 被接至高电平时。 在表7和图12中、似乎表示当 PS/SYNC 为高电平时、器件处于 PWM 模式、并且在低电流电平下(低于1mA)效率非常低。 而在图13中、效率要高得多。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户是否将模式设置为高电平或低电平?  MODE=H 意味着要启用省电模式、在这种情况下、效率应高于50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    假设您是指 PS/SYN 引脚。 TPS63070引脚分配上没有 MODE 引脚。 它们已通过10k 电阻器将 PS/SYNC 拉至 VIN。
    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、您的回答正确。 它是 PS/SYN 引脚。 您可以分享原理图和 BOM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我检查了 EVM 的基准测试结果。 在这种情况下,效率大于80%。 客户是否在多个电路板中发现了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    你好。

    我的客户确认、嘿、他们没有看到、 他们看到接近50%。
    此致、

    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您可以为客户应用 EVM 吗? 这有助于检查观察结果是由工作台设置还是系统板引起的?