This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:VC5X 和 VC10X 引脚的负载

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981129/bq76940-loading-of-vc5x-and-vc10x-pins

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 团队:

最近、我们观察到一组电压下降(按组我是指根据 IC 结构划分的5个通道组)。 在分析中、我们发现了将 VC5连接到 VC5X、VC10连接到 VC10X 以及 VC15连接到 BAT 引脚的二极管上的压降。 此压降范围为200mV 至800mV、根据压降、电池电压会下降、我们还看到连接 VC5X 至 VC5B 和 VC10X 至 VC10B 的电容器出现类似的压降。

VC10X 至 Cap3等之间的电压看起来稳定在3.29V、这意味着 ADC 功率被调节。

VC10X 至 Cap3、VC5X 至 CAP2、电容至 GND 之间的电容器为1uF。

请告诉我们原因以及您可能需要的任何其他信息。

谢谢、

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    您是否将推荐的滤波器组件连接到 VC5X、VC10X 和 BAT 引脚? 这些是数据表图14中所示的射频(1k)和 CF (10uF)组件。 此外、在本视频的7:00标记附近、它介绍了这些引脚的一些关键连接: https://training.ti.com/zh-tw/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们的设计使用射频= 1k、CF = 4.7uF。 包括这些组件。 如上所述、我们会看到连接 VC5到 VC5X 的二极管上出现压降。 电流大约为500uA。 即使警报引脚设置为高电平、流入 VC5X 的电流应为25uA。 这会导致电池测量不正确。 导致如此大的电流流入 VC5X 或 VC10X 网络的原因是什么?

    低 REGSRC 电压是否具有此效应。 低电平表示 REGSRC 约为7V。 该器件是否可以从 VC5X 获取电流以支持 REGSRC 需求?

    此致、
    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    ALERT 引脚启用时消耗大约15-25uA 的电流(请参阅器件数据表中的 DIALERT 参数)。 但是、主机应通过写入 SYS_STAT 来清除 ALERT 引脚、因此它在一小部分时间内应该只为高电平。 如果它从未被清除、它可能会缓慢地排空下部电池组。

    您是否在下部电池组中看到了此问题? 此外、您是否始终看到骤降、还是仅在启用电池平衡时才看到骤降?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    波动是随机的。 我们的假设是、警报导致了这种情况。 但电流不会达到500uA、因此我们认为它是另一种情况。

    我们不使用 AFE 为充电放电 FET 供电、也不进行库仑计数。

    如果 regsrc 无法提供电流、vc5x 是否可以为 regout 提供电流?

    您是否建议为9节串联电池应用提供更高的 CF 值? 我们使用的是4.7uF 和1k 的射频。

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    电压波动可能与热敏电阻负载有关。 热敏电阻每2秒接通一次(不过、电池组之间的时序不同步)。 因此、它将相对于每个组进行漂移。 如果热敏电阻很热、则电阻会更小。 我不知道它是否会在您的电路板上变得足够小、以便让二极管导通。 您是否使用具有0.6-0.7V 压降的标准二极管?

    我们通常建议射频和 CF 使用1k 和10uF、但您使用的值应该可以正常工作。 我认为这些价值观与这个问题无关。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们在 应用中使用的是1N4148WS 二极管、其 Vf 在5mA 时应为0.7V。 根据数据表、0.5mA 时的正向压降应为0.4至0.6V。 您是否建议更改该二极管?

    您能否建议检查任何其他引脚/网络、以便我们了解此问题的原因?  

    您能评论一下我们的假设、即如果 REGSRC 过低或无法提供电流、VC5X 净供应给 REGOUT 吗?

    此致、

    罗汉

    e2e.ti.com/.../1N4148WS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    如果 REGSRC 过低、我不认为 VC5X 将为 REGOUT 供电。 您是否像数据表示例那样使用 VC5X 来控制 FET 栅极? 您是否介意分享您的原理图?

    我认为这个二极管是可以的。 您知道电压骤降的频率是多少? 该频率可能会提供线索。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我们使用它为 FET 供电。 如前所述、这有点随机、但我们将尽力为您提供更多详细信息。

    连接 VC5X 原理图以供参考。 未安装 R61。 R87为100R 而不是100K。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    该电路看起来是正确的。 我在这里看不到问题。  

    也许您可以向我发送一个 E2E 连接请求、然后您可以私下分享此 IC 的完整原理图?

    Matt