This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:启动后输出电压下降

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978889/tps7a90-output-voltage-drops-after-start-up

器件型号:TPS7A90

大家好、团队、

我的客户使用 TPS7A90提供3.3Vin /1.8Vout。

我的客户看到启动后输出电压下降、然后在200ms 内缓慢上升到目标电压。

请在 此处找到 波形和原理图的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)。

请帮助解决此问题?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!  

    您是否碰巧有 Vin 的示波器截图? 浪涌电流期间、电感器上可能会出现压降。  

    或者、您有 Iout 图吗? 该器件可以进入电流限制。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San、您好!

    请在 此处找到 VIN/VOUT 波形的内部链接。  (请连接至 VPN 进行下载)

    由于 PCB 布局、很难观察浪涌电流。

    将减少 Cout、然后检查 是否有问题来自浪涌电流。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、  

    我不确定这是否是浪涌电流问题。

    当输出电压下降时、Vin 是否也下降?

    您还为器件使用了什么负载?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San、您好!

    测试条件下无负载。 它在输出端具有仅10uF 的电容、反馈电阻器和用于 PG 输出的 PU 电阻器。

    请在 此处查找 内部链接以获取原理图和波形。 (请连接至 VPN 进行下载)

    当 Vout 下降时、VIN 不会下降。 现在、问题是 VOUT 销售需要几个100ms。

    我的客户希望像数据表中的波形那样快速稳定。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!  

    根据您提供的屏幕截图、我相信此问题可能是由内部电流源引起的。  

    当器件启动时、NR 电容由电流源充电。 一旦输出达到其标称值的95%、内部电流源关闭、NR 电容通过电阻充电。

    较小的 NR 电容应缩短电容最后5%充电的时间。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San、您好!

    我的客户尝试将 NR CAP 从1uF 更改为0.1uF、但仍需要50ms 才能从95%稳定下来。 请检查我再次与您共享的文档。

     此外、数据表图 35显示启动速度非常快、范围热不显示95%输出的减速。

    我的客户希望获得与图 35.

    请发表评论吗?

    此致、

     Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、  

    在您显示的屏幕截图中、似乎将电容器值降低到0.1uF 会将稳定时间缩短到50ms;而当 CNR 电容器处于1uF 时、稳定时间大于200ms。  

    如前所述、当 VFB 为 VREF 的97%(错误写入95%)时、快速充电电路会断开连接。 充电电流将从100uA 降至6.2uA。 6.2uA 电流不一定是电路的充电电流、而是内部电阻器变为 RC 滤波器并使用 CNR。 [RC 充电滤波器]

    1Tau 是使我们达到 VREF 最终3%所需的时间。

    TAU = R*C

    280k * 1uF = 280ms 除了初始7.76ms 上升至97%= 287.76ms

    280k * 0.1uF = 28ms 除了最初 的776us 上升至97%

    如图35所示:

    该器件仅上升至0.8V [与1.8V]、因此 RC 充电电路所需达到的3%值低于1.8V 的3%值。 此外、该图似乎没有以0V 为中心、这意味着也无法实现0.8V。  

    请尝试进一步降低电容器。  

    最棒的

    Juliette