This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:SO 输出电路和输入引脚电路(PU/PD?)

Guru**** 2550990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981793/tlc6c5912-q1-so-output-circuit-and-input-pin-circuits-pu-pd

器件型号:TLC6C5912-Q1

您好!

请确认:在断电的情况下、SO 输出引脚的状态是什么? 它是否为悬空、或者是否有任何将输出拉至 GND 的内部电路/拉电阻器件?

我假设这是一个推挽输出、没有内部拉电路、因此在功率损耗情况下、推挽级的高侧和低侧可以打开、因此输出引脚将悬空 -这是正确的吗?

此外、从其他已回答的论坛帖子中、似乎没有输入引脚(中的 G/SRCK/RCK/CLR / SER)具有任何内部上拉或下拉器件-所有输入都是这样吗?

因此、如果两个器件以菊花链形式连接、但未连接外部上拉/下拉器件、并且第一个器件断电、则第一个器件(串行输入到第二个器件)的串行数据输出线将悬空? -这是正确的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考此方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我已经在数据表中看到了方框图、但方框图不一定总是显示电气特性的所有详细信息、包括上拉/下拉等功能特性。 我之前知道数据表中应省略这些内容、数据表中的其他地方没有具体提及、因此存在问题。 我的假设是、任何地方都没有上拉/下拉器件、但如果 TI 能够确认我的上述特定问题、这将是很好的、因为根据定义、假设并不总是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)由于公司政策、我无法提供内部电路的详细信息;

    2) 2)我仍然不知道您的"假设"有何用途、如果您更 仔细地检查方框图、您会发现输出仅为 NMOS、称为"灌电流"

    3) 3)如果您需要考虑 IQ、我建议您在功率级之前使用高侧开关以实现0 IQ