This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2830:LM2830启动时过冲

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981946/lm2830-lm2830-overshoot-on-startup

器件型号:LM2830

我有一个 LM2830X 5V 至3.3V 设计。  如果我们的产品内提供5V 电压、则3.3V 输出在恢复至3.3V 稳压之前具有3.6V 的过冲。  如果我使用具有更快斜升速率的不同5V 电源、则 LM2830X 3.3V 电源不具有该过冲。  您是否解释了为什么会发生这种情况、以及我如何对此进行补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您能否做一些实验、以便我更好地了解输出电压的非单调上升? 请参阅以下详细信息。


    1.断开 VIN 和 EN 引脚之间连接的电阻。 将 EN 引脚连接到外部电源(>2.0V)。 在 VIN 上施加5.0V 电压、然后打开为 EN 引脚供电的外部电源(确保在为 EN 引脚接通电源之前 VIN 已经为5.0V)。 捕获 VIN、EN 和 Vout 波形。


    本实验的目的是找出输出非单调上升的原因。 如果它与 VIN 电源斜升行为相关、则器件在斜升阶段进入最大占空比。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。  是的、我已经运行了您描述的实验。  实际上、我添加了一个电压监控器来监控5V 电压、以便在5V 高于特定电压时释放 LM2830的使能引脚。  我使用了 TLV840CADL29DBVR、它是2.9V 加上80us 延时时间、因为我手头上有一些。  添加了此监控器后、LM2830 5V 至3.3V 电源的性能要好得多且几乎是单调的。  虽然这是解决该问题的一种方法、但我仍然想知道在没有监控器的情况下导致过冲的原因。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的更新。

    我认为器件会在上升阶段进入最大占空比(86%~ 94%)、从而导致输出电压过冲。 因为当 Vout 超过目标电平时、控制环路需要一些时间将占空比降至所需电平(有关详细信息、请参阅下图)。 因此、必须在电源电压已经达到时打开器件、以避免这种情况。  

    此致、

    Excel