This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:SPICE 仿真:Tina 和 LTSPICE

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977406/lm5001-spice-simulation-tina-and-ltspice

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

客户报告了仿真模型的问题:

1)在 TINA-TI 中(使用 LM5001 TINA-TI 瞬态参考设计):

使用直流探头报告的电压电平为24V 而不是48V (如图所示):

2) 2)在 LTSPICE 中(使用 LM5001未加密 PSpice 瞬态模型):
显然、仿真始终在运行、而且永远不会返回。

3) 3)您是否有一些在 TI SPICE 中快速导入 LM5001 TINA-TI 瞬态参考设计的技巧?

提前感谢您的帮助。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢 您的参与。 我们将对此进行调查、并在接下来的几天内回复您。


    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    很抱歉、我的回复未成功完成。  我记得我在2月10日回答了。

    无论如何、我打开了 Tina 模型并运行了仿真、我可以重复您的问题。  下面是我得到的: 它可以产生48V 电压。

    很抱歉、我们不支持 LTSPICE。  对于 PSpice for TI、应使用 PSpice 模型而不是 TINA 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm540

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、仿真结果图片已损坏。 请允许我在此重新附加、以供您参考。

    e2e.ti.com/.../LM5001_2D00_TINA_5F00_Sim_5F00_Result.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!
    如果仍然 可以报告 TINA-TI 的问题、请报告。